It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Xylem aide la tour italienne à mener la grande vie

Aertermica

Milan, Italie

Une étude de cas sur le Palazzo della Regione Lombardia, Milan, Italie

Située dans le nord de l’Italie, la région de Lombardie a toujours été l’une des zones les plus prospères d’Europe.

Avec une population de près de 10 millions d’habitants et une superficie de près de 24 000 km², la Lombardie est une région dynamique qui a beaucoup à offrir, tant sur le plan culturel qu’économique, notamment sa capitale, Milan.

Le nouveau siège du gouvernement régional, le Palazzo della Regione Lombardia, se compose d’une tour de 160 m de haut en béton armé, acier et verre. Il est l’un des bâtiments les plus durables d’Europe. Afin de s’assurer que cette prouesse d’ingénierie restait correctement alimentée en eau chaude et froide, en climatisation et en ventilation, le maître d’œuvre, Aertermica, a fait appel à Xylem Water Solutions Italie.

« Aertermica a demandé à Xylem d’installer des systèmes de pompage dans quatre des 39 étages du bâtiment pour obtenir un flux d’eau régulier et fiable autour de la tour. »

Pour le niveau -3 du sous-sol, Xylem a installé des groupes de surpression équipés de variateurs de vitesse de sa gamme Lowara GHV 20 pour répondre aux besoins en eau de la tour, ainsi qu’une électropompe centrifuge monocellulaire Lowara FHS*, dédiée au transport de l’eau chaude et froide autour du bâtiment.

Le niveau -1 a également été équipé de groupes de surpression Lowara GHV20 afin que l’eau potable puisse atteindre tous les étages jusqu’au niveau 9. D’autres pompes Lowara FHS ont ensuite été installées au niveau 9 afin de faciliter le transport de l’eau pour le système de chauffage et de climatisation des étages supérieurs au niveau 9.

Le système de pompage a été complété par une pompe en ligne Lowara FCE* au 37e étage de la tour afin de garantir que les derniers étages bénéficient du même niveau d’approvisionnement en eau fiable.

Marco Brignani, ingénieur commercial chez Xylem, a commenté le projet :

« Aertermica nous a demandé de fournir une solution complète avec toutes les pompes nécessaires. Comme Xylem a été recommandé par le prescripteur, il était très important que nous soyons en mesure de fournir la meilleure solution de pompage possible. »

Il poursuit :

« Le Palazzo Lombardia a été notre première mission avec Aertermica et nous avons depuis noué un partenariat fructueux sur une multitude de projets. »

Depuis l’achèvement de la tour, le Council of Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) a reconnu le Palazzo Lombardia comme « le meilleur gratte-ciel d’Europe » en 2012. Le prix a pris en compte la conception, la durabilité et l’innovation de la tour et c’est le premier bâtiment italien à recevoir cette récompense.

*Les gammes Lowara FHS et FCE ont été remplacées par les gammes modernes e-NSC et e-LNE en 2014.