It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Les pompes Lowara offrent le summum de la performance

Il y a une chose que Xylem partage avec les plus grands innovateurs en ingénierie, c’est l’investissement continu dans le développement de nouveaux produits. On peut le constater dans le cadre du développement spectaculaire de la Burj Khalifa à Dubaï – la plus haute structure artificielle du monde.

Xylem Lowara est au cœur de la dernière technologie en matière de systèmes de transport de l’eau. Il est devenu un fournisseur d’équipements de pompage de pointe dans de nombreux projets prestigieux au Moyen-Orient. En travaillant en étroite collaboration avec les consultants et les entrepreneurs, nous réduisons la consommation d’énergie à son niveau le plus bas possible, et le récent projet d’économies d’énergie à Dubaï a littéralement atteint de nouveaux sommets.

Une réalisation monumentale en matière d’efficacité énergétique…

Burj Khalifa était auparavant Burj Dubai, le mot « Burj » signifiant tour en arabe. L’empreinte à trois lobes du bâtiment de 828 mètres reprend la forme de la fleur du désert Hymenocalli, originaire des Émirats arabes unis. La tour est la pièce maîtresse du Downtown Burj Dubai, un projet à usage mixte de grande envergure. Le revêtement extérieur est constitué d’un vitrage réfléchissant avec des panneaux d’allège en aluminium et en acier inoxydable texturé.

Une ingénierie extraordinaire a permis à l’énorme bâtiment de fonctionner de manière très efficace. L’ensemble des ailettes tubulaires verticales en acier inoxydable qui résistent aux températures estivales extrêmes de Dubaï en est un exemple. Burj Khalifa n’est pas seulement synonyme de luxe inégalé, c’est aussi un accomplissement architectural et un témoignage de l’accomplissement humain. La structure s’inscrit dans l’histoire comme l’un des plus grands monuments du monde.

…le sommet de la fiabilité dans la technologie des pompes à eau

La construction a débuté le 21 septembre 2004 et l’extérieur de la structure a été achevé le 1er octobre 2009. Le bâtiment fait partie du développement phare de 2 km2 (490 acres) appelé Downtown Burj Khalifa au « premier échangeur » le long de Sheikh Zayed Road, près du principal quartier d’affaires de Dubaï.

Les pompes Xylem Lowara ont été choisies pour répondre à la demande extrême de  fiabilité dans le plus haut bâtiment du monde. Xylem Lowara a fourni six groupes de transfert d’eau (11 kW - 200 kW) et 7 groupes de surpression d’eau (4 kW – 37 kW) utilisant des pompes multicellulaires verticales et horizontales par l’intermédiaire d’Ahmed Ramadhan Juma (ARJ). Les groupes de surpression, qui sont utilisés pour augmenter la pression de l’eau, sont équipés de variateurs de vitesse Hydrovar®.

La technologie Hydrovar® établit la norme en matière d’efficacité

Les variateurs de vitesse utilisant l’Hydrovar® peuvent réduire la consommation d’énergie de 30 % tout en augmentant le confort des clients en leur fournissant une pression résiduelle constante à n’importe quelle sortie d’eau, quel que soit le moment de la journée et/ou le nombre d’utilisateurs.

Hydrovar® fait varier la vitesse de la pompe pour s’assurer que le débit/la pression de l’eau répond à la demande, tandis que les moteurs fonctionnent efficacement et que l’énergie n’est pas gaspillée. Chaque groupe comprend deux pompes de service et une pompe de secours. Les pompes sont situées au niveau du sous-sol et à deux autres étages techniques qui existent à un tiers de la hauteur totale de la tour et desservent toutes les sorties d’eau sanitaires de cette tour.

Qualité de la construction des pompes

Pour répondre aux plus hautes exigences de qualité, les groupes ont été assemblés en usine dans les ateliers de Xylem Lowara situés à Vicence, en Italie, et ont été livrés et mis en service sur le site de Burj Dubai en août 2009. Le Burj Khalifa a officiellement ouvert ses portes le 4 janvier 2010 et le système d’eau fournit déjà en moyenne 946 000 litres d’eau par jour, plus l’eau provenant de la condensation du système de refroidissement. Encore une grande innovation pour ce bâtiment extraordinaire.