It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Flygt : Une histoire d’innovation dans le pompage des eaux usées

Aperçu

Depuis la fabrication de notre première pompe en 1930, Flygt innove constamment pour répondre aux défis évolutifs du traitement des eaux usées, prolonger la durée de vie des produits, simplifier la maintenance et réduire les coûts d’exploitation pour nos clients.

En 1956, Flygt a révolutionné le secteur en introduisant la première pompe submersible pour eaux usées avec un raccord de refoulement automatique, réduisant considérablement la taille et le coût des stations de pompage tout en facilitant leur entretien. En 1996, Flygt a intégré cette méthode révolutionnaire d’installation P dans une fosse dotée d’une géométrie optimisée pour créer la première station de pompage préfabriquée et autonettoyante au monde : la station Flygt TOP.

L’une des innovations les plus connues de Flygt est la technologie Flygt N, le premier système de roue autonettoyante au monde conçu pour éviter les colmatages. La roue N a marqué un tournant dans le pompage sans obstruction, où la taille du passage n’était plus le seul critère de résistance au colmatage, permettant ainsi un rendement élevé et durable. Introduite en 1997, la technologie N a fait ses preuves à maintes reprises face aux eaux usées modernes, riches en fibres synthétiques. Avec la roue Adaptive N, Flygt a continué à faire évoluer cette technologie pour améliorer ses capacités autonettoyantes, notamment pour les petites pompes. Aujourd’hui, la roue Adaptive N est disponible à la fois dans nos pompes centrifuges traditionnelles et dans Flygt Concertor, la première pompe pour eaux usées au monde dotée d’une intelligence intégrée.

Et bien sûr, aucune pompe submersible ne pourrait fonctionner sans un système d’étanchéité efficace. C’est pourquoi Flygt consacre une partie entière de son centre de R&D à la technologie d’étanchéité. Deux des innovations majeures issues de ce laboratoire sont le joint Flygt Plug-in, qui intègre un joint mécanique intérieur et extérieur à la pompe pour un système de refroidissement en boucle fermée, et la technologie Flygt Active Seal, garantissant une étanchéité sans fuite.

Alors que les eaux usées continuent d’évoluer, Flygt reste à la pointe, en proposant des équipements fiables et des solutions numériques cybersécurisées qui réduisent la consommation d’énergie, simplifient la maintenance et, surtout, servent efficacement nos communautés.