It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Chez Xylem, nous avons ce qu’il vous faut

Chez Xylem, nous avons ce qu’il vous faut

Nous connaissons tout cela. Ça commence par une petite opération simple : changer un pneu ou accrocher un tableau. Puis, elle devient rapidement une tâche beaucoup plus importante et difficile parce que nous n’avons pas le bon outil au bon moment.

Lorsque l’enjeu est faible, cela n’est pas grave. Cependant, lorsque l’enjeu est plus élevé (comme ne pas avoir la bonne pompe de location en cas de problème d’assèchement), c’est un vrai casse-tête. Ou pire.

Chez Xylem, nous nous attachons à ce que vos projets ne se transforment pas en problèmes. Pour cela, nous veillons notamment à toujours avoir la bonne pompe disponible à la location.

Chaque pompe des gammes Godwin et Flygt est disponible dans notre parc de location. Peu importe que vous travailliez dans la construction, le secteur minier, l’industrie ou le secteur municipal des eaux usées : nous pouvons pratiquement vous garantir que nous avons toujours la bonne pompe et ses accessoires adaptés aux besoins de votre application.

Nos pompes de location peuvent traiter une petite tâche de dérivation de cours d’eau comme un vaste projet de dérivation d’égout de près de 0,4 million de mètres cubes par jour (100 MGD). Nous avons tout ce dont vous avez besoin, y compris des pompes de 2 à 24 pouces (5,03 à 60,96 cm), basse ou haute pression, à moteur diesel ou électrique, immergées ou de surface. Que vous pompiez de l’eau propre, des eaux d’égout, de la boue ou des liquides chargés avec des niveaux de pH extrêmes, nous avons la pompe qui répond à vos exigences avec une fiabilité et des performances incomparables.

Nous dominons le marché de la location de pompes. Toutefois, cela implique davantage que le simple inventaire des produits et leur conception. Lorsque vous contactez Xylem à la recherche de la bonne pompe de location, vous bénéficiez également d’un portefeuille de services, tels que la configuration, la fusion de conduites HDPE, l’entretien et la maintenance, et du matériel de surveillance et de contrôle qui se chargent de l’observation des pompes. Ce que nous ne vous offrons pas ? Un loueur généraliste national vous envoyant sur internet pour trouver, par vous-même, la bonne pompe et le bon dimensionnement, ou une société de location locale n’ayant pas l’expertise ou les pompes requises pour traiter de grosses tâches.

Récemment, une société de construction nous a contactés pour l’aider à construire un système de dérivation temporaire pour deux usines de traitement des eaux usées en cours de réfection dans l’État de New York. Le projet nécessitait des pompes de location pouvant transférer 0,33 million de mètres cubes d’eaux usées par jour, et le client avait estimé qu’il faudrait 12 pompes pour y parvenir. Les ingénieurs Xylem lui ont présenté une solution toute prête incluant seulement trois pompes Dri-Prime 16 pouces (40,64 cm) CD400M et cinq pompes d’assèchement à flux axial Godwin Heidra 750AX.

Ces pompes sont normalement utilisées pour des projets de contrôle d’eau douce ou d’inondation, mais nos experts connaissaient parfaitement ces équipements et étaient persuadés qu’un nombre inférieur de pompes suffirait. Ils avaient raison. Même avec 33 % de pompes de location en moins et la moitié de l’encombrement prévu, le système a géré tous les flux, y compris des effluents lourds dus à de forts orages, avec zéro défaillances, pendant les trois mois de rénovation. Notre client est passé pour un héros et a réalisé d’importantes économies en matière de consommation de carburant et de coûts de location.

Ce genre de situation arrive tous les jours chez Xylem. Les détails varient, mais le scénario principal reste le même : un client est confronté à un problème difficile que nous aidons à régler en lui fournissant les pompes de location appropriées.

Pour obtenir la pompe de location adaptée à votre projet, vous devez commencer par trouver le bon fournisseur. Chez Xylem, nous sommes là pour vous, prêts à relever votre défi de pompage. Nous avons des pompes à louer, expertise incluse.

by Michael J. Delzingaro