It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

La préparation aux ouragans est la clé pour minimiser les risques et renforcer la résilience

La préparation aux ouragans est la clé pour minimiser les risques et renforcer la résilience

Lorsque l’on grandit à Saint Thomas et Saint Martin dans les Caraïbes, les ouragans sont un rituel. Au moins une fois par an, et souvent plus, des ouragans menaçaient nos maisons et nos communautés.

Notre résilience reposait sur une planification suffisamment anticipée, allant de la constitution de stocks de nourriture et d’eau jusqu’à la protection des fenêtres à l’aide de panneaux de bois. Cette préparation était cruciale pour nous aider à minimiser les répercussions considérables des ouragans et à rétablir ensuite les activités le plus rapidement possible.

La saison des ouragans approchant, j’aimerais partager quelques réflexions sur des actions que vous pouvez entreprendre afin de vous préparer avant l’arrivée d’un ouragan ou d’une grosse tempête. Pour minimiser l’incidence de ces catastrophes, vous devez examiner ces trois domaines clés :

- Planification de la résilience

- Systèmes d’avertissement anticipé

- Intervention en cas de catastrophe

PLANIFICATION DE LA RÉSILIENCE

Le meilleur moment pour renforcer la résilience aux catastrophes naturelles se situe avant leur survenue. Veillez à anticiper. Travailler avec des sociétés expérimentées suffisamment à l’avance par rapport aux épisodes de mauvais temps peut vous aider à bâtir une exploitation plus résiliente.

  • Préparation de vos infrastructures physiques - Peuvent-elles survivre à une coupure de courant ? Où une inondation est-elle possible ? Réfléchissez à l’élaboration d’un plan d’urgence intégrant des systèmes portatifs d’alimentation électrique et de pompage afin d’éliminer l’eau indésirable le plus rapidement et le plus efficacement possible. Nous aidons souvent nos clients à cet effet.
  • Préparation de vos équipes - Vos équipes connaissent-elles leur rôle en cas de catastrophe naturelle ? Afin de minimiser toute interruption de votre activité, vos équipes doivent agir rapidement en cas d’urgence. Une compréhension claire de leurs responsabilités sera la garantie d’un fonctionnement sans encombre. La même considération s’applique au rôle et aux capacités des fournisseurs pouvant vous fournir des équipements vitaux lorsque vous en avez le plus besoin.

Systèmes d’avertissement anticipé

Le temps est décisif quand il s’agit d’intervenir en situation de crise. En cas d’inondation, des informations en temps réel sur les précipitations, les niveaux d’eau et les débits peuvent non seulement réduire les pertes économiques, mais aussi sauver des vies. Des systèmes d’avertissement anticipé, tels que les alertes par e-mail et par texto, peuvent aider à la prise de décisions et augmenter la résilience pendant et après les épisodes d’inondation.

Intervention en cas de catastrophe

Les catastrophes, telles que les inondations extrêmes, ne sont pas assujetties à des horaires « de 9 h à 17 h ». Elles peuvent frapper n’importe quand. Pour faire face à la montée soudaine des eaux, veillez à choisir comme partenaire une société offrant un véritable service 24 h sur 24 et 7 j sur 7.

Si les catastrophes, telles que les ouragans et les inondations, ne peuvent pas être évitées, j’ai appris qu’il est important de les anticiper. En savoir plus sur la manière dont Xylem peut vous aider à élaborer un plan d’urgence vous garantissant un niveau de préparation adéquat.

by Michael J. Delzingaro