It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?
Paris, le 3 mars 2022 – Dans le cadre de ses engagements environnementaux, Xylem (NYSE:XYL), acteur mondial des technologies de l'eau, développe en France un partenariat avec WASTENDSEA, jeune start- up du Tarn spécialisée dans les textiles éco-responsables.
Objectif : fournir aux équipes Xylem des vêtements sérigraphiés fabriqués à 50% à partir de déchets plastiques récupérés dans les océans pour les t-shirts et 25% pour les sweats, et ainsi contribuer à la préservation de la faune et de la flore marine.