It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

La technologie de bypass Xylem utilisée dans un projet historique reliant Rome et la Cité du Vatican

mars 7, 2024

La ville de Rome a fait appel à Xylem (acteur mondial des technologies et services numériques de l’eau) pour le dévoiement d'un important réseau d'égouts qui va permettre la construction d'une voie piétonne pour les 35 millions de visiteurs attendus lors du Jubilé de l’Église catholique en 2025.

Xylem Vatican project

La ville de Rome a fait appel à Xylem (acteur mondial des technologies et services numériques de l’eau) pour le dévoiement d'un important réseau d'égouts qui va permettre la construction d'une voie piétonne pour les 35 millions de visiteurs attendus lors du Jubilé de l’Église catholique en 2025.

 Pour rediriger les eaux usées de deux collecteurs d'égouts, Xylem a installé un système de bypass sur mesure composé de neuf pompes électriques Flygt 3501, deux pompes électriques Flygt 3315,Pour le jubilé de l’Église catholique qui aura lieu en 2025 à Rome, la ville a lancé un grand projet de réaménagement urbain pour relier le cœur de la capitale italienne à la Cité du Vatican. Ce projet historique prévoit l'extension du passage souterrain du Lungotevere in Sassia pour permettre la création d'une nouvelle zone piétonne qui relie le château Saint-Ange à la place Saint-Pierre. Cette extension nécessite de détourner les canalisations de deux grands collecteurs d’égout et donc la mise en place d’un système de bypass sur mesure, conçu et installé par Xylem.

D'un montant total de 79 millions d'euros, le projet de réaménagement urbain est entrepris par l'ANAS, l'autorité nationale italienne des routes et autoroutes chargée de la gestion, de l'entretien et de l'amélioration du réseau routier italien. Il s'inscrit dans le cadre d'un investissement de 1,8 milliard d'euros, financé par le Plan National de Relance et de Résilience (PNRR) du pays, pour soutenir le tourisme durable et la régénération urbaine.  

Pour rediriger les eaux usées de deux collecteurs d'égouts, Xylem a installé un système de bypass sur mesure composé de neuf pompes électriques Flygt 3501, deux pompes électriques Flygt 3315, des générateurs, des canalisations et l’outil de télémétrie numérique Aquaview pour gérer l’intégralité de l’installation à distance.

Capable de déplacer 10 mètres cubes d'eau par seconde, soit l'équivalent du remplissage d'une piscine olympique en quatre minutes, la solution a été conçue pour déplacer rapidement de grandes quantités d'eau. Ce système a permis de poursuivre la collecte des eaux usées et pluviales, et ce pendant toute la durée des travaux de déviation du réseau routier sous terre. À long terme, le projet va également faciliter l'agrandissement du réseau d’égouts et répondre aux enjeux du nouveau plan d’urbanisme de la ville.

Les travaux de construction du passage souterrain ont débuté en septembre 2023 et devraient s’achever fin mars 2024. Le bypass Xylem restera donc en place pendant toute cette durée. 

À propos de Xylem 

Xylem (XYL) est un leader mondial dans le domaine des technologies de l’eau, engagé dans le développement de solutions afin de résoudre les grands défis mondiaux liés à l’eau, aux eaux usées et au secteur de l’eau grâce à l’innovation et à l’expertise. Notre société compte 23 000 employés diversifiés et a dégagé un chiffre d’affaires pro forma combiné de 8,1 milliards d’US$ en 2023. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d’optimiser leur gestion de l’eau et des ressources, et en aidant les communautés dans plus de 150 pays à disposer d’un approvisionnement sûr en eau potable.