It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?
Paris, le 27 septembre 2021- Xylem (NYSE:XYL), acteur mondial des technologies de l'eau, annonce le lancement en France de sa nouvelle gamme de pompes d’épuisement pour les applications de drainage industrielles.
Dernière innovation de la gamme de solutions intelligentes pour l’eau Xylem, Flygt Biboα ouvre la voie à la prochaine génération de pompes intelligentes économes en énergie, en intégrant une technologie d’intelligence décisionnelle qui lui permet de s’adapter automatiquement à son environnement pour ne fonctionner qu’en cas de besoin.
Basée sur le même socle technique que la pompe pour eaux usées Flygt Concertor, produit best-seller de Xylem, la pompe Biboα offre aux exploitants des perspectives d’économies sans précédent grâce à :
Ses avantages :Des premiers retours terrain prometteurs
Le lancement de Biboα fait suite à des essais rigoureux sur le terrain, réalisés à la mine de Renström en Suède, l’une des mines les plus profondes d’Europe. Après trois ans de collaboration et d’essais continus avec l’exploitant de la mine New Boliden, Flygt Biboα a permis de réduire de 40 % les coûts de production et de maintenance, et de 30% le coût des processus d’épuisement.
Flygt Biboα est désormais disponible à l’achat ou à la location aux Pays-Bas, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne, au Portugal, en Russie, en Espagne, en Suède et en Afrique.
*Comparé aux séries Flygt 2600 et 2800.
Contact presse - Amalthea - Coradine Sersiron - 04 26 78 27 15 - csersiron@amalthea.fr
Xylem (XYL) est un leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau, engagé dans le développement de solutions novatrices pour apporter des réponses aux défis les plus critiques de l’eau. Les produits et services de l’entreprise permettent de transporter, traiter, analyser, surveiller et restituer l’eau dans l’environnement naturel pour des secteurs variés tels que les collectivités locales, le bâtiment, l’industrie et l’agriculture. Xylem offre également un portefeuille de solutions de premier plan comprenant des compteurs intelligents, des réseaux de communication et des technologies d’analyse avancée pour les infrastructures de l’eau, du gaz et de l’électricité. Les quelque 16 000 employés de l’entreprise possèdent une grande expertise et se focalisent sur l’identification de solutions complètes et durables. Xylem, dont le siège est situé à Rye Brook (New York), a réalisé un chiffre d’affaires de 4,8 millia