It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Xylem accompagne plus de 100 acteurs de l’industrie agroalimentaire dans leur gestion de l’eau chaque année

9 mars 2023

A l’occasion du Salon CFIA 2023, du 14 au 16 mars à Rennes, Xylem, acteur mondial des technologies et services numériques de l’eau, expose ses solutions pour les acteurs de l’agroalimentaire.

Historiquement très présent auprès des collectivités, pour leurs besoins en équipements, logiciels, services et locations tout au long du cycle de l’eau, Xylem accompagne aujourd’hui de plus en plus d’acteurs de l’industrie agroalimentaire dans leurs besoins de gestion de l’eau et des effluents industriels sur leurs sites de production. En 2022, Xylem est ainsi intervenu sur plus de 130 projets auprès des plus grands acteurs du secteur en France.

Les solutions Xylem couvrent, entre autres, l’ensemble des besoins en traitement biologique des stations d’épurations (STEPs) industrielles - diffuseurs d’air et surpresseurs, agitateurs, sondes d’instrumentation et mesure, de pompage – mais aussi des solutions de jumeau numérique et de traitement de la donnée permettant à la fois d’optimiser les traitements et de réduire jusqu’à 30% les consommations énergétiques et en produits chimiques des stations.

Parmi les solutions Xylem présentées au salon CFIA de Rennes : 

TSO.png

Solution Smart Traitement Optimisé

  • TSO - Smart Traitement Optimisé : Solution d’optimisation du fonctionnement de la station d’épuration basée sur la technologie du jumeau numérique apprenant, construit à partir de modèles intégrant une forte dimension métier.
    TSO propose une optimisation holistique permettant de recommander à l’opérateur la meilleure combinaison de réglages de la STEP, en temps réel et en prévision d’évènements. Cette optimisation permet la maîtrise des qualités de rejet en même temps que la réduction de consommation d’énergie, de produits chimiques, d’émission de gaz à effet de serre.

Sam Pro.jpg

Boitier de capteurs SAM PRO

  • SAM PRO, outil de surveillance intelligente des machines tournantes industrielles : associe l’analyse de la signature électrique (tension et courant) à des données issues de paramètres multiples, comme la pression et la température, pour créer des informations exploitables sur les performances des systèmes mécaniques et électriques des machines. Cet outil d’aide à la décision permet ainsi de réaliser des diagnostics prédictifs sur tout type d’amorce de panne, de faire des suivis en temps réels et d’optimiser le fonctionnement des machines sur toute leur durée de vie.

Pompe Flygt Concertor.jpg

Pompe Flygt Concertor

  • Flygt Concertor : ce système de pompage des eaux usées, dont la première version a été mise sur le marché en 2016, est aujourd’hui doté d’un système d’intelligence numérique de pointe, qui permet de réaliser des économies d'énergie allant jusqu’à 70% par rapport à un système de pompage classique. 

Cordonel.png

Compteur industriel Cordonel

  • Cordonel : combinant une technologie ultrasons avancée, des capacités de communication intégrée et la prise en charge de multiples technologies radio, ce compteur d’eau industriel collecte les données précises des débits, faibles et élevés, en temps réel. Compteur statique, il dispose d’un tube d’écoulement sans aucune pièce mobile ni obstacle au débit et ne requiert aucun entretien pendant sa durée de vie utile.

GHV.png

GHV – Pompes multicellulaires eau claire

  • GHV – Pompes multicellulaires eau claire : la série GHV de Lowara est une gamme de groupes de surpression entièrement automatiques destinés à l’approvisionnement en eau, à l’augmentation de la pression d’eau et au transfert d’eau dans les copropriétés, les immeubles de bureaux, les hôtels, les bâtiments publics, les industries et d’autres applications.

Le cas d’école de Source Alma 

En 2022, Xylem a installé un bassin d’aération de 1 600 m3 pour moderniser la station d’épuration du site normand historique de Sources ALMA, premier intervenant en volume sur les productions d’eau en bouteille, dans son projet de modernisation de station d’épuration sur son site historique Roxane, situé à La Ferrière-Bochard (61).

Sources Alma.jpg

Photo de la construction du nouveau bassin d’aération, en juin 2021

Pour ce projet, Xylem a fait le choix technique d’associer des agitateurs submersibles au rendement élevé, et des systèmes d’aération par diffusion fines bulles, pour améliorer le transfert d’oxygène et le traitement des eaux usées, à des coûts énergétiques bien inférieurs à d’autres systèmes.

Une solution complète et intégrée incluant :

  • La création d’un système de pré-traitement
  • L’installation de 2 pompes de relevage primaire et de 2 pompes de reprise Flygt
  • L’installation de 2 agitateurs de bassin Flygt, associés à 6 châssis d’aération pour un système d’activation par fines bulles
  • L’installation de 2 turbocompresseurs et de 2 sondes Analytics pour mesurer le taux d’oxygène sur un niveau variable

Le nouveau bassin de la station est opérationnel depuis la fin de l’été 2021, et permet aujourd’hui à Source ALMA d’assurer une meilleure protection de l’environnement, en passant de rejets DCO de 300 mg/l à des DCO de 50-60mg/l, en deçà de la norme imposée à 90mg/l.

Retrouvez les experts Xylem hall 3, stand E33

Pour plus d’informations ou pour organiser une interview avec un expert Xylem :

Floriane Gouache
06 62 15 31 86
fgouache@amalthea.fr

Coradine SERSIRON
04 26 78 27 15
csersiron@amalthea.fr

À propos de Xylem 

Xylem |ˈzīləm| 

  1. Tissu végétal qui achemine l’eau des racines vers le haut des plantes (en français : xylème) ;
  2. Société leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau.

Chez Xylem, nous sommes tous animés par un seul et même objectif commun : celui de créer des solutions innovantes qui répondent aux besoins en eau de la planète. Aussi, le cœur de notre mission consiste à développer de nouvelles technologies qui amélioreront demain la façon dont l’eau est utilisée, stockée et réutilisée. Tout au long du cycle de l’eau, nos produits et services permettent de transporter, traiter, analyser, surveiller et restituer l'eau à son milieu naturel de façon performante et responsable pour des secteurs variés tels que les collectivités locales, le bâtiment résidentiel ou collectif et l’industrie. Xylem offre également un portefeuille unique de solutions dans le domaine des compteurs intelligents, des réseaux de communication et des technologies d'analyse avancée pour les infrastructures de l'eau, de l'électricité et du gaz. Dans plus de 150 pays, nous avons construit de longue date de fortes relations avec nos clients, qui nous connaissent pour nos marques leaders, notre expertise en applications et notre volonté forte de développer des solutions durables.