It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompage d'eau de fond de cale

Solutions de pompage manuel et électrique pour les petits et grands bateaux

Qu’est-ce qu’une pompe de fond de cale et pourquoi en ai-je besoin ? 

Qu'il s'agisse d'un presse-étoupe de garniture d'arbre d'hélice, d'une fuite au feu de signalisation, d'un décollement de joint dans un bateau en bois, de la fonte de glace d'un refroidisseur ou de nombreuses autres sources, chaque navire finit par avoir de l'eau indésirable dans le fond de cale qui deviendra rapidement rancier. Laisser de grandes quantités d’eau dans la cale peut avoir plusieurs effets indésirables sur votre bateau, notamment le déstabiliser, soulever le carburant déversé et le distribuer dans la cale (où il peut attaquer, entre autres, l’isolation du câblage électrique) et favoriser le développement de cloques osmotiques dans les coques en fibre de verre. 

Pour gérer l’eau de cale, la plupart des bateaux modernes sont équipés d’un réseau de pompes pour évacuer l’eau des différentes poches de la cale. Avec différents types de pompes de fond de cale disponibles, y compris des solutions électriques, manuelles et entraînées par moteur, nous sommes certains d’avoir le bon type de pompe de fond de cale pour répondre à vos besoins. 

Quel type de pompe de fond de cale électrique convient le mieux à mon bateau ? 

Les marques Jabsco et Rule de Xylem offrent trois types différents de solutions de pompage de fond de cale électrique : pompes submersibles, pompes à roue flexible et pompes à membrane. 

Pompes électriques submersibles dans la partie inférieure de la cale 

De loin le type de pompes de fond de cale électrique le plus populaire, les pompes de fond de cale submersibles offrent des rendements très élevés, sont rentables, consomment peu d’intensité et sont faciles à installer. Elles sont conçues pour s’adapter à la partie inférieure de la cale et ne nécessitent que des canalisations de refoulement et une alimentation électrique. Cependant, les débits diminuent à mesure que la hauteur manométrique de refoulement augmente, vérifiez donc nos hauteurs manométriques maximales recommandées et, en cas de doute, augmentez toujours la taille de la pompe. 

pompe-à-eau-de-pompe

Bien que nos pompes de fond de cale submersibles puissent fonctionner à sec jusqu’à deux heures, leur durée de vie peut être prolongée en évitant le fonctionnement à sec dans la mesure du possible. Toutes les pompes de fond de cale submersibles peuvent être commandées par un interrupteur à flotteur ou à air pulsé, et commandées à distance en dehors du compartiment de fond de cale à l'aide d'un panneau de commutation Rule. 

Pompes de fond de cale à roue flexibles pour la gestion des débris 

Les pompes à roue flexibles fabriquent d’excellentes pompes de fond de cale, principalement en raison de leur capacité à traiter les débris de fond de cale sans les endommager. Les pompes à roue flexibles offrent également les avantages d’un bon débit, d’un faible coût, d’une faible taille et d’un faible poids, et sont facilement entretenues et entretenues. La plupart des pompes à roue flexibles ne doivent pas fonctionner à sec, car cela endommagerait la roue et nécessiterait un remplacement. Cependant, certains de nos modèles de la série Puppy permettent un fonctionnement à sec de 10 minutes au maximum après l’amorçage initial. 

pompe-à-palier-à-roue-flexible

 

Les pompes à roue flexibles peuvent être commandées à l’aide d’un interrupteur à flotteur ou à air pulsé, et commandées à distance depuis l’extérieur du compartiment de cale. Il existe une large gamme de pompes à roue flexibles parmi lesquelles choisir, offrant une gamme de débits, de hauteurs manométriques de refoulement et d’options d’auto-amorçage pour des applications telles que le transfert de ballasts, la circulation dans le réservoir d’appâts et les tâches de lavage de pont. 

Pompes à membrane pour bateaux à cales peu profondes 

Les pompes à diaphragme sont idéales pour les bateaux à cale peu profonde, où l’eau laissée par d’autres types de pompes peut pencher d’un côté à l’autre. Grâce à la petite taille de la tuyauterie d’entrée, elles sont très efficaces en tant que pompes de fond de cale, éliminant toutes les gouttes d’eau, sauf les dernières. Les pompes à membrane peuvent fonctionner à sec, ce qui évite de devoir surveiller les sorties par-dessus bord pendant le fonctionnement de la pompe. Grâce à leur capacité d’auto-amorçage, ils peuvent être montés dans un emplacement sec, haut et facilement accessible pour simplifier l’installation et améliorer la facilité d’entretien. La plupart des modèles de la gamme sont fournis complets avec une crépine Pumpgard pour protéger les pompes contre les débris de fond de cale

Solutions manuelles de pompe de fond de cale 

Les pompes de fond de cale manuelles sont le pilier traditionnel des systèmes de pompage de fond de cale pour petits bateaux et peuvent offrir des débits étonnamment bons, ainsi qu’une variété d’options d’installation. Les règles de course des yachts stipulent qu'au moins une pompe doit être capable d'être pompée depuis le cockpit avec toutes les trappes fermées. La meilleure façon d'y parvenir est d'utiliser un kit de pont traversant qui permet d'installer la pompe en toute sécurité sous les ponts pendant que l'opérateur pompe par le haut. Une pompe de fond de cale manuelle bien conçue est très difficile à bloquer en raison de son tuyau et de ses vannes de grand diamètre et de sa membrane monobloc. Les pompes plus grandes de la gamme Jabsco de pompes de fond de cale manuelles conviennent également pour le transfert de ballasts et de déchets. 

Solutions de pompe de fond de cale entraînée par moteur 

Les pompes entraînées par moteur Jabsco sont probablement les pompes les plus robustes et les plus fiables produites aujourd’hui. Combinées à d’autres avantages tels que l’auto-amorçage et les débits élevés, ces pompes sont désormais les préférées des marins commerciaux et professionnels du monde entier. Toutes les pompes sont faciles à entretenir et peuvent remplir diverses fonctions à bord de navires modernes et classiques. 

Les pompes à embrayage à roue flexible, manuelles ou électromagnétiques, sont idéales pour le pompage de fond de cale. Chaque type d'embrayage a des avantages différents de l'autre. Les embrayages manuels fonctionnent aussi longtemps que les moteurs sont toujours en marche, ce qui assure une sécurité supplémentaire lors du fonctionnement comme pompe de fond de cale secondaire. Les embrayages électromagnétiques peuvent être actionnés à distance par des interrupteurs à flotteur ou à air pulsé, tandis que la pose d'un interrupteur à vide élimine tous les risques de dommages dus au fonctionnement à sec. Cependant, les embrayages électromagnétiques ne s'engagent que tant que l'alimentation électrique reste disponible. 

Une longue tradition d’innovation en matière de pompes de fond de cale manuelles et électriques 

Les pompes de fond de cale et accessoires Rule et Jabsco ont une longue histoire d’innovation et de qualité et sont fiables pour maintenir les bateaux au sec et en sécurité. Rule et Jabsco ont apporté plus d’innovations que tout autre fabricant, c’est pourquoi ce sont les marques de pompes de fond de cale les plus populaires au monde. Aujourd’hui, ces marques légendaires offrent la plus large gamme de pompes de fond de cale disponibles pour les propriétaires de bateaux de plaisance.