It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Contrôle des sous-produits de désinfection

Améliorer la qualité de l’eau potable en réduisant l’exposition aux sous-produits de désinfection

Les désinfectants peuvent réagir avec des matières naturelles dans l’eau de source pour former des sous-produits désinfectants. Les sous-produits désinfectants les plus courants sont les trihalométhanes (THM), les acides haloacétiques (HAA), le chlorite et le bromate qui sont produits lorsque le chlore réagit avec des matières organiques naturelles dans l’eau. L'identification de ces sous-produits de désinfection (DBP) dans l'eau chlorée a suscité des inquiétudes sur les effets potentiels sur la santé, tels que les problèmes de reproduction et le cancer. 

Quelle est la règle sur les désinfectants et les sous-produits de désinfection ? 

La Règle sur les désinfectants et les sous-produits de désinfection (DBPR) est une règle en 2 étapes, mais en place pour améliorer la qualité de l’eau potable en réduisant l’exposition aux sous-produits de désinfection. Si l’eau potable est traitée de manière incorrecte et consommée au fil des années, cela peut augmenter les risques généraux pour la santé. 

Règle concernant les désinfectants et les sous-produits de désinfection de l’étape 1 : S’ applique aux systèmes d’eau communautaire et aux systèmes non transitoires qui ajoutent des désinfectants à l’eau potable. Cette règle définit 7 normes pour réduire l'exposition aux sous-produits désinfectants. Exigences de surveillance de routine, y compris contaminants réglementés, MCL (mg/L), MRDL (mg/L), méthode analytique, conservateur, temps de maintien de l’échantillon/extraction, taille et type du récipient d’échantillon. 

Règle concernant les désinfectants et les sous-produits de désinfection de l’étape 2 : Cette règle cible les systèmes d’eau publics les plus risqués en définissant un niveau de confinement maximal (MCl) de 0,08 mg/L pour les THM dans l’eau potable et de 0,06 mg/L pour les HAA5. 

Les règles concernant les désinfectants et les sous-produits de désinfection des phases 1 et 2 traitent les risques liés aux pathogènes microbiens et aux sous-produits désinfectants. L’objectif principal est de limiter l’exposition aux trihalométhanes totaux (THM) et aux cinq acides haloacétiques (HAA5) en particulier. Les règles s’appliquent à tous les systèmes d’eau communautaires et non transitoires qui ajoutent des désinfectants, y compris le dioxyde de chlore. Ces règles ne s'appliquent pas aux systèmes d'eau qui utilisent des technologies de désinfection aux ultraviolets ou aux UV. 

Désinfection Sous-produits Traitement et solutions appropriés 

Contrairement au chlore, ni le dioxyde de chlore ni l'ozone ne réagissent avec des matières organiques naturelles pour former des THM ou HAA5. Ces technologies empêchent en fait la formation de THM et HAA5 en oxydant leurs précurseurs. Par conséquent, la chloration peut être déplacée en aval après élimination de la majeure partie de la matière organique nominale. 

En plus du dioxyde de chlore ou de l'ozone, la lumière ultraviolette (UV) peut être utilisée pour assurer une désinfection primaire car elle n'entraîne pas la formation de THM et d'HAA5. Xylem propose une gamme de solutions de dioxyde de chlore, d’ozone et d’UV qui peuvent vous aider à maintenir la conformité avec la règle sur les sous-produits de désinfection Stage 2. 

 

Les désinfectants utilisés pour traiter les pathogènes microbiens peuvent réagir avec des matières organiques pour créer des sous-produits de désinfection