It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

La technologie de Xylem accompagne Scottish Water dans son objectif de réduction des émissions

La technologie de Xylem accompagne Scottish Water dans son objectif de réduction des émissions

Dans le cadre de son engagement à atteindre zéro émissions nettes d’ici 2040, Scottish Water s’est associé à Xylem pour moderniser des centaines de stations de pompage avec des technologies durables. Lors d’un premier essai, le système de pompage Flygt Concertor a permis de réduire la maintenance non planifiée de 99,8 % et la consommation d’énergie de 60 %. Le service de surveillance numérique des stations de pompage Avensor de Xylem a également permis de réduire considérablement les interventions non anticipées.

Scottish Water, le fournisseur d’eau public d’Écosse, fournit les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement essentiels à plus de 2,6 millions de foyers et 150 000 entreprises. En 2019, Scottish Water s’est engagée à réduire ses émissions à zéro d’ici 2040, soit cinq ans plus tôt que le plan du gouvernement écossais visant à réduire les émissions à zéro pour l’ensemble du pays.

« L’Écosse est fière de son environnement et de ses espaces extérieurs. C’est pourquoi Scottish Water a mis en place un plan ambitieux pour réduire les émissions de carbone et l’impact environnemental de ses activités, explique Nathan Wield, directeur des opérations de traitement des eaux usées à l’ouest de Scottish Water. Le transport et le traitement des eaux usées consomment énormément d’énergie. Aussi tout ce que nous pourrons faire aura un impact important sur les objectifs “zéro émission” de Scottish Water et du pays. »

La feuille de route Zéro émissions nettes fde Scottish Water met l’accent sur les énergies renouvelables et les investissements lourds dans les technologies vertes et innovantes. En 2019, Scottish Water a commencé à travailler avec Xylem pour tester le système de pompage Flygt Concertor dans quelques stations de pompage, afin de réduire la consommation d’énergie liée aux eaux usées et les interventions non anticipées.

Cibler les stations de pompage les moins performantes

« En tant que fournisseur d’équipements, nous avons toujours eu des relations de travail très étroites avec Scottish Water, déclare Alan Black, directeur des ventes de Xylem en Écosse. Nous leur avons demandé une liste de leurs stations de pompage les moins performantes, en termes de perte de temps et de ressources sur des interventions non planifiées. Après quelques installations, leur confiance en Concertor s’est accrue, car le produit a fait exactement ce qu’il était censé faire : réduire 99 % des événements de maintenance non planifiés. »

Flygt Concertor est équipé d’un système intégré de nettoyage des fosses et des tuyaux, ainsi que de la technologie Adaptive N de Xylem pour détecter et résoudre les problèmes de colmatage. La pompe peut également adapter automatiquement ses performances aux variations de débit, et elle est équipée d’un moteur équivalent au Super Premium IE4, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 70%.

« Après le succès de l’essai du Concertor et la prise de conscience des économies d’énergie qu’il permettait de réaliser, d’autres essais ont été menés, puis l’adoption s'est généralisée, explique M. Wield. Aujourd'hui, environ 300 pompes Concertor sont installées en Écosse, et de nombreuses autres le seront prochainement. »

Ajouter la possibilité de surveiller à distance les stations de pompage

Le lancement d’Avensor en 2020, la solution numérique de Xylem pour la surveillance des stations de pompage, a donné à Scottish Water une nouvelle occasion d’améliorer l’efficacité de ses opérations. Avensor collecte, analyse et transmet les données des stations de pompage via le cloud, donnant aux opérateurs des informations sur les performances en temps réel. Jusqu’à présent, Avensor a été installé dans environ 90 stations de pompage appartenant à Scottish Water, et d’autres sont ajoutées chaque mois.

“The visibility that Avensor gives us is brilliant,” Wield says. “We use the Avensor app to view a pump stations performance before we go to the site, and if everything is going well, we might not even need to go there at all."

« La visibilité que nous offre Avensor est extraordinaire, se réjouit M. Wield. Nous utilisons l’application Avensor pour vérifier les performances d'une station de pompage avant de nous rendre sur place, et si tout se passe bien, nous n’aurons peut-être même pas besoin de nous déplacer. »

« Nous pouvons vérifier l’état de nos stations sans avoir à nous rendre dans chacune d’entre elles, ce qui nous fait gagner beaucoup de temps et réduit les émissions. Il s’agit d’un outil proactif qui nous permet de réagir au bon moment, au lieu de nous contenter d’espérer pouvoir le détecter lors d’une visite de routine. »

La facilité d’utilisation pour les opérateurs est essentielle à l’implémentation d’une nouvelle technologie, dans le cadre d’une transformation numérique visant à atteindre les objectifs de durabilité, affirme M. Wield.

« Si la technologie est bien conçue et qu’elle est facile d’accès et d’utilisation pour les opérateurs, il peut être facile pour ces derniers de l’adopter, ajoute-t-il. C’est lorsque nous rendons les choses complexes et lourdes que nous obtenons des réactions négatives et des rejets. Avec Avensor, tout est clair, et même les graphiques sont faciles à comprendre. En un coup d’œil, les opérateurs peuvent voir les performances de la pompe, le niveau du puits et toutes les informations dont ils ont besoin. »

Conseils pour la mise en œuvre d’un plan « zéro émission nettes »

Dans le cadre de ses efforts continus pour réduire les émissions, Scottish Water dispose d’une équipe spécialisée dans l’efficacité énergétique. Cette dernière est chargée de mettre au point de nouvelles technologies et de nouveaux processus efficaces sur le plan énergétique et présentant un fort retour sur investissement.

« Du point de vue des eaux usées, cette équipe est très utile, affirme-t-il. Si une nouvelle pompe ou un nouveau ventilateur est nécessaire, ils peuvent étoffer l’analyse de rentabilité et suggérer des options efficaces sur le plan énergétique. Cela signifie que tout ne doit pas reposer sur les épaules des chefs d’équipe, qui doivent assurer la conformité et minimiser les temps d’arrêt. Grâce à l’intégration de ce département avec celui des eaux usées, nous pouvons tous travailler ensemble pour atteindre les mêmes objectifs. »

Si l’objectif de réduction à zéro des émissions d’ici à 2040 peut sembler difficile à atteindre, M. Wield affirme que c’est possible.

« Les eaux usées sont probablement un peu en retard par rapport au reste du secteur de l’eau lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre de nouvelles technologies, déclare-t-il. Mais cela signifie aussi que les possibilités de faire la différence sont plus nombreuses. Lorsque nous pouvons moderniser nos actifs et travailler plus efficacement, cela peut conduire à des améliorations considérables. »

Scottish Water continuera à travailler avec Xylem pour moderniser ses stations de pompage avec les technologies Flygt Concertor et Avensor.

« Désormais, lorsque nous devrons remplacer des pompes, nous choisirons Concertor, déclare M. Wield. Nous étudions également la possibilité d’utiliser Avensor pour obtenir des informations sur certaines de nos plus grandes stations de pompage. L’équipe de Xylem a été très réceptive à nos besoins et a apporté des ajustements à ses solutions pour nous aider à travailler encore plus efficacement. Nous nous réjouissons de continuer à collaborer avec Xylem pour atteindre notre objectif de suppression des émissions des gaz à effet de serre. »

Learn more about the Flygt Concertor pumping system. 

Learn more about Xylem Avensor digital monitoring service for pump stations.