It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Une station réduit ses dépenses d’énergie grâce aux Flygt Concertor®

Une station réduit ses dépenses d’énergie grâce aux Flygt Concertor®

Une station de pompage des eaux usées à Trbovlje en Slovénie était continuellement colmatée et devait être dépannée au moins une fois par semaine. Après avoir remplacé les pompes de la station par le système de pompage Flygt Concertor, disposant d’une intelligence intégrée, il n’y a plus eu de colmatage et les dépenses d’énergie ont été réduites de 35 %. La station a également été équipée de Xylem Avensor, un service sur le cloud qui utilise les données pour alerter et des fournir informations sur les ressources de l’infrastructure.

Le conseil municipal de Trbovlje a pour ambition de développer et d’améliorer ses installations afin de rendre un meilleur service à ses 14 000 citoyens et de réduire son impact environnemental. En 2017, la ville a commencé à examiner ses stations de pompage dans le but de les améliorer et a découvert que l’une d’entre elles posait particulièrement problème.

La station de pompage « K3 – Kamnikar », qui dessert près de 1 800 habitants depuis cinq ans était constamment colmatée Ses deux pompes devaient être retirées de la station de pompage au moins une fois par semaine pour être nettoyées, engendrant des coûts opérationnels supplémentaires.

Rendre la station de pompage des eaux usées intelligente

L’équipe en charge de cet équipement a décidé de repenser entièrement la station de pompage et d’installer le système de pompage Flygt Concertor. Le système Concertor analyse les conditions et l’environnement, puis adapte ses performances en temps réel. Il inclut également une fonctionnalité de nettoyage de pompe intégrée ainsi que la technologue Adaptative N de Xylem qui détecte et résout les problèmes de colmatage liés aux gros débris.
 
Xylem Avensor a également été ajouté lors de la reconstruction de la station. Il s’agit d’un système de surveillance sur le cloud qui permet aux exploitants de surveiller les stations de pompage et d’autres équipements à distance depuis leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur. Les services Avensor permettent de connecter facilement les équipements, de les surveiller en temps réel et ainsi de prendre des décisions avisées à partir de données et d’analyse en temps réel. Dans le cadre de ce service, les experts Xylem s’assurent 24 h/24 et 7 jours/7 que le système fonctionne correctement.

Une réussite qui a conduit à installer plus de Flygt Concertor®

Après avoir amélioré la station de pompage « K3 – Kamnikar », la municipalité a été tellement impressionnée par les résultats qu’elle a équipé trois autres stations du système de pompage Flygt Concertor et d’Avensor. Après neuf mois de fonctionnement, la station K3 n’a connu aucun colmatage, elle est bien plus propre qu’auparavant et les pompes ne montrent aucun signe d’usure ou de dommage. L’intelligence intégrée de Concertor a permis de réduire la consommation d’énergie de 35 %.

Grâce à la solution Avensor de Xylem, les exploitants de la station de pompage « K3 – Kamnikar » obtiennent des informations en temps réel sur l’équipement. Ils peuvent immédiatement détecter les erreurs et déterminer ce qui ne va pas sans avoir besoin de se rendre sur place. Les exploitants sont également tranquillisés, car ils savent que si une intervention ou une réparation est nécessaire, l’équipe de Xylem peut réagir rapidement pour résoudre le problème.