It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Croître sur le marché OEM : quand la technologie devient un outil de vente

par Leonardo Gobbo – Account Manager, OEM AW

Dans le monde OEM, le véritable défi n’est plus seulement de concevoir une bonne machine, mais de mettre sur le marché une solution capable de se démarquer, fiable dans la durée et à la hauteur des attentes — toujours plus élevées — des clients finaux. Dans ce contexte, la technologie n’a de valeur que lorsqu’elle devient un accélérateur du business, et non un facteur supplémentaire de complexité.

C’est là que le rôle du partenaire technologique prend une dimension stratégique. Les OEM qui collaborent avec Xylem Lowara savent pouvoir compter sur un interlocuteur qui comprend les dynamiques du marché, travaille aux côtés du client et garantit une continuité de support grâce à une présence mondiale structurée.

« Notre mission n’est pas seulement de fournir des produits, mais d’aider les OEM à rendre leurs machines plus faciles à vendre et plus solides dans le temps », explique Leonardo Gobbo, Sales Manager OEM AW.

Du composant à la proposition de valeur

Pour de nombreux OEM, le risque est que la technologie reste confinée « à l’intérieur » de la machine, sans devenir un véritable élément différenciant sur le marché. L’approche Lowara renverse cette logique : chaque solution est conçue pour générer une valeur tangible et perceptible, à la fois pour l’OEM et pour son client final.

Les solutions intégrées, l’automatisation intelligente et l’efficacité énergétique ne sont pas seulement des caractéristiques techniques, mais des arguments commerciaux concrets : moins de temps d’installation, des coûts d’exploitation réduits et une fiabilité accrue.

La fiabilité des électropompes Lowara repose également sur un choix de conception précis en matière de matériaux. Nous utilisons des composants et des matériaux de première qualité, soigneusement sélectionnés et soumis à des tests rigoureux dans nos laboratoires, afin de garantir des performances élevées et une durée de vie prolongée, y compris dans les applications les plus exigeantes.

« Quand un OEM parvient à expliquer simplement pourquoi sa machine consomme moins, est plus fiable ou plus facile à gérer, il a déjà fait la moitié du travail commercial », souligne Gobbo.

Moins de complexité, c’est moins de risque

Chaque élément superflu à l’intérieur d’une machine représente un problème potentiel : davantage de câblage, davantage d’intégrations, davantage de service après-vente. D’un point de vue commercial, simplifier signifie réduire les risques.

Les solutions Lowara permettent aux OEM de rationaliser les systèmes, en réduisant le nombre de composants et les variables à gérer. Cela a un impact direct non seulement sur la production, mais aussi sur la fiabilité perçue par le client final.

« Un système simple est plus robuste, plus reproductible et surtout génère moins de problèmes après la vente », met en avant Gobbo.

Time-to-market : un avantage concurrentiel réel

Dans de nombreux secteurs OEM, arriver sur le marché avant les autres est décisif. Réduire les délais de conception, d’assemblage et de mise en service, c’est raccourcir le time-to-market et améliorer la marge globale.

Les solutions Lowara sont conçues pour être facilement intégrables et standardisables, permettant aux OEM de développer des plateformes machines plus rapides à industrialiser et à reproduire.

« Ceux qui parviennent à vraiment standardiser leurs systèmes sont plus rapides, plus compétitifs et aussi plus flexibles pour répondre aux demandes du marché. »
Leonardo Gobbo, Sales Manager, OEM AW

Aujourd’hui, la compétitivité ne se mesure pas uniquement aux performances du produit, mais aussi à la capacité de garantir des délais de livraison rapides et une continuité opérationnelle. Grâce à une supply chain structurée et à une forte expertise applicative, Xylem Lowara est en mesure d’identifier rapidement des solutions alternatives lorsque cela est nécessaire. Dans un marché de plus en plus dynamique, la réactivité et la flexibilité sont des facteurs différenciants qui peuvent faire la différence.

Une digitalisation qui simplifie le message

La digitalisation est souvent perçue comme une valeur ajoutée, mais seulement si elle ne devient pas trop complexe à expliquer ou à maintenir. L’approche Lowara mise sur une digitalisation essentielle, centrée sur la protection de la machine, la continuité opérationnelle et la facilité d’intégration.

Cela permet aux OEM de proposer des solutions modernes sans devoir faire face à des coûts ou des complications excessifs, tout en gardant un message clair et compréhensible, y compris pour le client final.

« D’un point de vue commercial, la simplicité est un énorme avantage : une solution claire est plus facile à vendre et davantage appréciée sur le terrain », ajoute Gobbo.

Efficacité et durabilité : pas seulement des normes, mais des opportunités

L’efficacité énergétique n’est plus seulement une réponse aux normes, mais un levier concurrentiel de plus en plus demandé par le marché. Clients finaux, prescripteurs et utilisateurs recherchent des machines qui consomment moins et garantissent des coûts d’exploitation prévisibles.

Les solutions Lowara permettent aux OEM de positionner leurs équipements comme des produits avancés, durables et prêts pour l’avenir, en augmentant la valeur perçue et la solidité de la proposition commerciale.

« Une machine efficace ne respecte pas seulement les règles : elle se défend mieux sur le marché et dans le temps », commente Gobbo.

Un partenaire qui parle le langage des OEM

Au-delà de la technologie, ce qui distingue Xylem Lowara, c’est sa capacité à travailler comme partenaire, et non comme simple fournisseur. Support applicatif, présence locale, compétences partagées et fiabilité dans la durée sont des éléments essentiels pour les OEM qui opèrent à l’échelle internationale.

« Notre objectif est de grandir avec les OEM, en les aidant à développer des machines plus compétitives et à renforcer leur position sur le marché », conclut Leonardo Gobbo.

Conclusion

Sur le marché OEM, la différence ne se fait pas seulement sur ce qu’il y a à l’intérieur de la machine, mais sur la manière dont cette technologie aide à vendre, à simplifier et à croître. Les solutions Lowara s’inscrivent dans cette vision : être un soutien concret au business des OEM, aujourd’hui et demain.