It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Au-delà de la pompe : comment les circulateurs intelligents transforment les performances des systèmes CVC

Choisir un circulateur était autrefois une tâche relativement simple. Aujourd’hui, cela est lié à un ensemble d’exigences beaucoup plus large. Les concepteurs et les installateurs doivent fournir des systèmes de chauffage et de refroidissement efficaces, fiables, faciles à mettre en service et confortables pour l’utilisateur final. Ils doivent également y parvenir dans un marché marqué par des prix de l’énergie élevés, des réglementations plus strictes et des conceptions de systèmes de plus en plus complexes.

La discussion a donc évolué. Il ne s’agit plus seulement de trouver une pompe qui correspond techniquement à l’application. De plus en plus, la véritable question est de savoir quelle solution permet aux professionnels d’obtenir le meilleur résultat global du système tout en maintenant l’installation et la mise en service maîtrisables.

Pour comprendre comment ces exigences évoluent, nous avons échangé avec Andras Kovac, Directeur Product Management pour Building Services chez Lowara, sur ce que les concepteurs et installateurs constatent aujourd’hui sur le terrain et sur la manière dont le choix du circulateur influence les performances bien au-delà de la pompe elle-même.

Q : Quels sont aujourd’hui les principaux défis auxquels sont confrontés les concepteurs et les installateurs ?

R : L’un des principaux changements est que les systèmes CVC sont devenus beaucoup plus dynamiques. Avec le développement des pompes à chaleur, des systèmes hybrides et des applications à débit variable, les installations ne sont plus aussi prévisibles qu’autrefois. En parallèle, les professionnels chargés de concevoir et d’installer ces systèmes sont sous pression pour travailler rapidement, éviter les erreurs et malgré tout garantir un haut niveau de performance.

Le défi ne consiste donc pas simplement à faire fonctionner le système. Il s’agit de s’assurer qu’il fonctionne efficacement, qu’il offre le niveau de confort attendu et qu’il ne génère pas de travail inutile lors de la mise en service ou lors des interventions de maintenance ultérieures. C’est à ce niveau que de nombreux professionnels ressentent le plus de pression.

Q : Comment les attentes des clients ont-elles évolué ?

R : Les clients attendent davantage de constance qu’auparavant. Que ce soit dans le résidentiel ou le tertiaire, ils recherchent le confort, une faible consommation d’énergie et un fonctionnement silencieux. Ils s’attendent également à ce que les systèmes fonctionnent correctement dès le départ, sans nécessiter d’ajustements manuels répétitifs.

Cela a un impact direct sur les installateurs et les prescripteurs. La plupart des utilisateurs finaux ne penseront jamais au circulateur en tant que tel, mais ils remarqueront si le système est bruyant, instable ou coûteux à exploiter. En ce sens, le choix des composants a un impact très visible sur l’expérience globale du client.

Q : Quelles sont les erreurs les plus courantes lors du choix des circulateurs ?

R : Le surdimensionnement reste l’un des problèmes les plus courants. Il découle souvent d’un souci de prudence, mais dans la pratique, il peut produire l’effet inverse de celui recherché : une consommation d’énergie plus élevée, une usure accrue et un fonctionnement moins efficace.

Un autre problème est que certains systèmes sont encore conçus avec une approche assez statique, alors même que le fonctionnement réel du CVC est aujourd’hui beaucoup plus variable. Un système peut sembler correct sur le papier, mais si le circulateur n’est pas adapté aux conditions réelles d’exploitation, les performances en usage quotidien peuvent en pâtir. Le bon choix n’est généralement pas l’option la plus grande, mais celle qui correspond le mieux au fonctionnement réel du bâtiment dans le temps.

Q : Sur quoi les professionnels devraient-ils alors se concentrer ?

R : Il est utile de regarder au-delà du prix d’achat initial et de considérer l’impact global sur l’installation. Un circulateur bien choisi peut réduire la consommation d’énergie, faciliter la mise en service et améliorer la fiabilité à long terme.

Cette vision globale devient de plus en plus importante sur le marché. Les professionnels se demandent de plus en plus non seulement si une pompe convient, mais aussi si elle leur permettra de terminer le travail plus efficacement et d’obtenir de bons résultats sur toute la durée de vie du système. C’est souvent là que se situe la véritable valeur.

Q : Où les applications résidentielles exercent-elles le plus de pression sur les installateurs ?

R : Dans les projets résidentiels, la rapidité et la simplicité sont essentielles. Les installateurs travaillent souvent sous forte contrainte de temps, en particulier lors des remplacements, et ont besoin de produits faciles à installer et à mettre en service.

C’est là que la gamme Lowara ecocirc est particulièrement pertinente. Sa conception compacte et sa simplicité d’installation permettent de réaliser les remplacements plus rapidement et avec moins de complexité. Pour l’utilisateur final, cela se traduit également par une consommation d’énergie plus faible et un fonctionnement plus silencieux dès le départ.

Q : Et où Lowara ecocirc+ apporte-t-il de la valeur ?

R : À mesure que les systèmes deviennent plus variables, l’adaptation automatique devient plus précieuse. Dans de nombreuses installations CVC les conditions de fonctionnement ne sont pas constantes, de sorte qu’une pompe capable de répondre aux variations de la demande réduit le besoin d’interventions manuelles et contribue à maintenir un fonctionnement efficace.

C’est précisément le rôle d’ecocirc+. Il s’adapte automatiquement aux conditions changeantes du système, ce qui peut réduire le temps de mise en service, limiter les réglages sur site et favoriser un confort plus stable ainsi qu’une consommation d’énergie réduite au quotidien.

Un contrôle plus intelligent sur site : grâce à l’application my ecocirc, la pompe peut être connectée via smartphone pour une mise en service, un réglage et une gestion quotidienne simplifiés.

Q : Qu’en est-il des systèmes commerciaux de plus grande envergure ? De quoi ont le plus besoin les concepteurs et installateurs ?

R : Dans les bâtiments tertiaires, le principal défi est souvent de gérer la complexité tout en maintenant la performance sous contrôle. Ces systèmes peuvent comporter plusieurs circuits, des profils de demande variables et des exigences élevées en matière de disponibilité, de maintenance et de coûts d’exploitation. Lorsqu’un dysfonctionnement survient, les conséquences sont généralement plus visibles et plus coûteuses que dans les petites installations.

C’est dans ce contexte que l’installation d’un circulateur Lowara ecocirc XL peut être envisagée. Il est conçu pour les systèmes commerciaux à demande variable et peut être intégré dans des systèmes de gestion technique du bâtiment, aidant les exploitants à maintenir des performances stables tout en maîtrisant la consommation d’énergie.

Un bon exemple est le Quellenhof Luxury Resort Lazise, sur le lac de Garde, où la gestion de l’eau est centrale à la fois pour le confort des clients et pour le concept de durabilité du site. Le complexe comprend un spa bien-être de 2 000 m² et 68 chambres et suites. Pour garantir une circulation immédiate de l’eau chaude dans chaque chambre, un système de recirculation ecocirc XL a été installé avec deux unités ecocirc XLplus N 32-120F. Cette configuration maintient l’eau en circulation dans l’ossature principale du système et permet à l’eau chaude d’atteindre la chambre la plus éloignée en 4 à 5 secondes, tandis que l’alternance des pompes contribue à préserver l’efficacité.

Au Quellenhof Luxury Resort Lazise, une gestion intelligente de l’eau contribue à garantir une expérience fluide pour les clients tout en soutenant un fonctionnement efficace.

Q : Quelle est aujourd’hui l’importance de la durabilité et de la conformité réglementaire dans ce choix ?

R : Elles sont désormais centrales. La durabilité n’est plus considérée comme un simple avantage optionnel. Dans de nombreux projets, c’est déjà une exigence concrète, ce qui influence le choix des produits dès le départ.

Lowara répond à ces besoins de plusieurs manières. Les circulateurs à haut rendement permettent de réduire la consommation énergétique en phase d’exploitation, qui représente généralement la plus grande part de l’impact environnemental d’un produit. Nous fournissons également des Déclarations Environnementales de Produit (EPD), qui offrent des informations vérifiées par des tiers sur l’impact environnemental sur l’ensemble du cycle de vie du produit. Comme ces déclarations suivent des règles de catégorie de produit (PCR), elles offrent une base standardisée de comparaison et peuvent soutenir les analyses de cycle de vie à l’échelle du bâtiment ainsi que des certifications telles que LEED ou BREEAM.

Pour les concepteurs, les consultants et les utilisateurs finaux, cela signifie une meilleure transparence et une plus grande confiance dans le fait que la solution choisie répond aux exigences actuelles et futures.

Q : Du point de vue de l’installateur, quelle différence fait la bonne solution sur le terrain ?

R : Les bénéfices sont généralement très concrets. Les installateurs apprécient les produits intuitifs, fiables et moins susceptibles de poser des problèmes lors de l’installation. Dans ce cas, les chantiers sont achevés plus rapidement, il y a moins d’erreurs et la remise au client se déroule plus facilement.

En fin de compte, c’est ce qui compte au quotidien. La bonne solution réduit les frictions sur le chantier et donne aux installateurs davantage de confiance quant aux performances du système une fois le travail terminé.

Q : À l’avenir, quelles tendances vont influencer le pompage dans les systèmes CVC ?

R : Les systèmes CVC deviendront encore plus interconnectés, plus variables et davantage axés sur l’efficacité. À mesure que l’électrification progresse, notamment avec l’utilisation accrue des pompes à chaleur, les pompes devront s’adapter à un éventail plus large de conditions de fonctionnement.

Cela signifie que les circulateurs joueront un rôle plus actif dans la performance des systèmes qu’auparavant. Pour les concepteurs et les installateurs, la conclusion est claire : le meilleur choix n’est pas seulement celui qui répond aux exigences techniques, mais celui qui rend l’ensemble du système plus facile à installer, à mettre en service et plus performant sur le long terme. En ce sens, choisir le bon circulateur n’est pas seulement une décision technique, c’est un moyen concret d’améliorer les résultats pour les professionnels comme pour leurs clients.