It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Projet historique reliant Rome et le Vatican qui utilise une technologie de pointe pour maintenir le débit de l'eau

La relocalisation d’importantes infrastructures d’égouts permet la construction d’un lien piétonnier pour 35 millions de visiteurs du Jubilé 2025.

25 mars 2024
Rental Municipal Water & Wastewater Wastewater bypass

La technologie de l'eau joue un rôle crucial dans un projet de régénération urbaine visant à relier Rome et la Cité du Vatican pour le Jubilé de 2025 de l'Église catholique. Le projet historique permettra d'étendre le passage souterrain Lungotevere in Sassia afin de créer une nouvelle zone piétonne qui relie le château Saint-Ange à la Place Saint-Pierre. L'extension sera achevée alors que la Ville de Rome s'apprêtera à accueillir 35 millions de visiteurs pour le Jubilé - une année spéciale de grâce dans l'Église catholique.

Le projet de 79 millions d'euros (85,8 millions de dollars USD) est mené par ANAS, l'Autorité italienne des routes et autoroutes nationales chargée de la gestion, de l'entretien et de l'amélioration du réseau routier italien. Le projet fait partie d'un investissement de 1,8 milliard d'euros (1,9 milliard de dollars USD), financé par le Plan national de relance et de résilience (PNRR), pour soutenir le tourisme durable et la régénération urbaine.

Pour soutenir le projet, Xylem a fourni une technologie de pointe qui a dévié deux grands collecteurs d'égouts en utilisant un bypass hydraulique sur mesure, une solution qui redirige les eaux usées.

Capable de déplacer 10 mètres cubes d'eau par seconde - l'équivalent du remplissage d’une piscine olympique en quatre minutes - la solution répondait au besoin du projet de déplacer rapidement de vastes quantités d'eau.

Ceci a permis la poursuite de la collecte des eaux usées et des eaux pluviales alors que le système routier était déplacé sous terre. Le projet facilitera également l'agrandissement du système pour desservir la nouvelle configuration urbaine.

"Ce projet a nécessité une combinaison sur mesure de l'expertise de notre équipe locale avec notre technologie de pointe pour assurer la continuité de service en eau des résidents avec un minimum de perturbations », a déclaré Giorgio Sabbatini Vice President Europe Commercial Teams, South & West, & Applied Water Systems EU de Xylem. « Pour Xylem, c'est un privilège de participer à un projet de requalification urbaine aussi remarquable et de faire partie de cette transformation historique.”

Les travaux sur le projet de passage souterrain ont commencé en septembre 2023 et devraient être terminés en mars 2024. La solution de Xylem impliquait neuf pompes électriques Flygt 3501, deux pompes électriques Flygt 3315, des générateurs, des tuyaux et le système de télémétrie numérique Aquaview qui permet la gestion à distance.

Apprenez-en davantage sur les solutions de bypass de Xylem.