Mimizan déploie la plateforme Xylem Vue pour optimiser la gestion de son réseau d’assainissement
Alors que les services d’assainissement doivent répondre à des exigences réglementaires croissantes tout en optimisant leurs investissements dans un contexte budgétaire contraint, la Communauté de Communes de Mimizan, dans les Landes, franchit une nouvelle étape dans la transformation numérique de son service d’assainissement.
La collectivité déploie la plateforme Xylem Vue afin de centraliser plus de 20 000 points de données par jour, aujourd’hui réparties entre ses différents systèmes d’exploitation. L’objectif est d’identifier en temps réel les secteurs les plus touchés par les infiltrations d’eaux parasites et mieux prioriser les investissements de maintenance et de réhabilitation.
Un territoire particulièrement exposé aux infiltrations d’eaux parasites
La Communauté de Communes de Mimizan exploite un réseau d’assainissement de 200 kilomètres comprenant 45 postes de relevage et desservant plus de 12 000 habitants (jusqu’à 26 000 en période estivale) répartis sur 6 communes. Comme de nombreux territoires des Landes, son réseau est fortement exposé aux infiltrations d’eaux parasites en raison de la proximité de la nappe phréatique.
En 2024, ces infiltrations ont représenté 715 000 m³, soit près de 42 % des volumes entrants dans la station d’épuration. Ces apports supplémentaires augmentent les coûts d’exploitation, réduisent les performances de la station et complexifient le respect des exigences réglementaires.
Transformer les données en décisions opérationnelles
Pour répondre à cet objectif, la plateforme Xylem Vue centralisera les données issues des systèmes d’exploitation existants de la collectivité, tout en intégrant celles provenant de nouveaux équipements installés sur le terrain, notamment des débitmètres, des sondes radars de niveau et des pluviomètres. Plus de 20 000 données seront ainsi analysées chaque jour afin d’obtenir une vision globale des performances du réseau, d’identifier les différents types d’infiltrations d’eaux parasites et ainsi permettre aux équipes de mieux comprendre où, quand et pourquoi intervenir.
« Les services d’eau disposent déjà d’un volume considérable de données mais celles-ci restent encore trop souvent dispersées entre différentes applications. Avec Xylem Vue, nous transformons ces données en informations directement exploitables pour mieux comprendre le fonctionnement des réseaux, prioriser les interventions et éclairer les investissements. Ce projet montre comment les plateformes numériques deviennent un outil essentiel pour répondre aux exigences croissantes en matière de suivi continu des réseaux », souligne Victor Philippon, Responsable Xylem Vue France et Belgique.
Le déploiement débutera cet automne sur la commune de Mézos, qui servira de territoire pilote pendant les cinq prochaines années. En fonction des résultats obtenus, la plateforme pourra ensuite être progressivement étendue à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes.