It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Système de pompage Flygt Experior dans la paroisse de Jefferson

États-Unis

Les tarifs des services d’assainissement de la paroisse de Jefferson sont parmi les plus bas du pays pour un système de cette taille et de cette importance économique dans la région. Même les orages de routine peuvent engendrer suffisamment de précipitations pour provoquer des eaux de captage et d’infiltration qui peuvent surcharger les 1500 miles (2400 km) de réseaux d’égouts gravitaires de la paroisse, les 200 miles (320 km) de conduites de refoulement et les 505 stations de relèvement qui vont des installations à une seule puissance aux installations comprenant plusieurs pompes de 400 hp. La solution Experior a permis à la paroisse de Jefferson d’économiser 50 % de ses coûts énergétiques et de ses coûts de maintenance et l’aide à mieux servir la communauté avec un réseau d’assainissement fiable. Télécharger pour lire l’article complet.

Download Case study