It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Gestion alarmes

Recevez des données en temps réel et des alertes anticipées des appareils connectés  ; envoyez des notifications d’alarme à une liste d’appels définie par SMS, e-mail ou notifications dans l’application

Une alarme est un avertissement de danger qui nécessite une action de l’utilisateur. Toutes les alarmes sont enregistrées dans le journal des alarmes et il y a des alarmes individuelles pour chaque appareil et chaque station dans le système.

Niveaux de priorité

Toutes les alarmes ont un niveau de priorité par défaut pour chaque appareil. Il est possible de modifier le niveau de priorité de chaque alarme dans le système. Il existe quatre niveaux de priorité  : Haut, Moyen, Bas et Arrêt. Le tableau ci-dessous montre comment l’utilisateur est averti et la description de chaque niveau de priorité.

Niveau de priorité Notification Description
Haut • L’application affiche une icône d’alarme 
• L’application envoie un message à l’utilisateur
• L’application surveille l’alarme 
• Les notifications sont actives 
• L’alarme est enregistrée dans le fichier journal
Fluide
Bas L’application présente une icône d’alarme
Arrêt __ L’application ne surveille pas l’alarme

 

État d’une alarme

Les alarmes peuvent être actives ou arrêtées, lorsqu’une alarme active signifie que le déclencheur qui a déclenché l’alarme est toujours en cours. Dans Secure Connect, chaque instance d’alarme comporte une icône qui indique l’état de l’alarme. Secure Connect permet à un utilisateur de filtrer les alarmes en fonction de leur niveau de priorité, de leur état et de l’acquittement ou non de l’alarme.  Le tableau ci-dessous décrit la couleur de l’icône d’alarme et sa signification.

Icône d'alarme Description Niveau de priorité
Rouge clignotant Alarme non acquittée A Haut
Rouge Alarme acquittée A Haut
Clignotant orange Alarme non acquittée B Fluide
Orange Acquittement d’alarme B Fluide
Gris Alarme C Bas

 

Temporisations configurées par l’utilisateur

Il est également possible de définir des temporisations de notification pour une alarme, ce qui affecte le temps nécessaire pour qu’un utilisateur soit averti et le temps nécessaire pour que l’alarme soit considérée comme arrêtée dans Secure Connect. Le tableau ci-dessous décrit les types de temporisation.

Délai Description
Temporisation de notification [minutes] La temporisation d’une notification est la durée écoulée entre le déclenchement d’une alarme et l’envoi de la première notification à l’utilisateur.
Une notification n’est envoyée que si l’alarme reste active pendant la temporisation de notification spécifiée.
Temporisation d’activation d’alarme [s] Quand une temporisation d’activation d’alarme est définie, Secure Connect attend de déclencher l’alarme pendant la période spécifiée.
Temporisation de désactivation d’alarme [s] Quand la temporisation de désactivation est définie, Secure Connect attend l’arrêt de l’alarme pendant la période spécifiée.

FAQ associée

De nombreux utilisateurs ont eu des questions similaires sur les événements, les alarmes, les anomalies et les incidents.