Résultats de la recherche
-
Un filtre à eau durable créé à partir de déchets alimentaires
Les lauréats du Stockholm Junior Water Prize 2018 ont mis au point une méthode plus durable pour produire un matériau utilisé dans les filtres à eau. À partir... -
Cinq projets innovants présentés au Stockholm Junior Water Prize 2018
Comment résoudre les problèmes de pénurie d’eau ? Ou éviter les inondations ? Ou encore traiter les eaux polluées ? Cette année, les finalistes du Stockholm... -
Publication technique : une technologie intelligente pour l’eau
Une nouvelle publication technique montre comment les services publics de l’eau peuvent modifier le rendement et la fiabilité de leurs opérations grâce à des... -
Le club de Manchester City annonce un partenariat avec Xylem
Le Manchester City Football Club, champion de la Premier League, a annoncé un partenariat international pluriannuel avec Xylem qui deviendra l’Official Water... -
Wave Maker chez Xylem : Harald Pokorny, technicien de service
Dans le cadre de son travail chez Xylem, Harald « Harry » Pokorny parcourt le monde, des pistes de ski autrichiennes aux rives du Yangzi Jiang de Nanjing, en... -
Xylem nommée Meilleure Entreprise dans la Technologie de l’Eau
Xylem a été nommée Entreprise de technologie de l’eau de l’année lors des Global Water Awards 2018. Ce prix est décerné à l’entreprise qui a apporté la... -
Fin du colmatage à Crystal Lake grâce à Flygt Concertor
Une station de pompage du service de traitement des eaux de Crystal Lake rencontrait des problèmes de colmatage à cause des lingettes jetables et d’autres... -
L’intelligence artificielle dans une station de pompage du Michigan
Dans le Michigan, les services de l’eau et des eaux usées ont récemment choisi le système de pompage intelligent Flygt Concertor de Xylem moderniserleur... -
Première pompe Flygt 3069 Adaptive-N™ installée en France : « une solution miracle »
En mars 2017, les attentes étaient grandes à l’égard de la toute première pompe Flygt 3069 Adaptive-N à avoir été mise en service, en France. Le client, SUEZ,... -
Félicitations aux lauréats du Stockholm Junior Water Prize 2017 !
Le 29 août, Ryan Thorpe et Rachel Chang, deux étudiants originaires des États-Unis, ont remporté le Stockholm Junior Water Prize 2017. Ils ont mis au point une... -
Establish System Control and Reliability
The operability of critical valves is essential to control a water system and ensure system reliability. Critical valves control vital water transmission lines... -
How can operators monitor and assess pipeline water crossings in the face of severe flooding?
Areas across North America have been impacted by flooding over the past month causing concern for pipeline owners and operators. Severe flooding, river scour... -
How large a leak could you be missing with CPM?
Computational pipeline monitoring (CPM) is legislated on most pipelines in North America. While these systems are crucial in maintaining the integrity of a... -
How Threat Monitoring Can Save Pipeline Operators Time and Money
Pipeline damage can happen even with a robust integrity program in place. Third-party damage during excavation, natural disasters, and even material defects... -
How to Harness the Power of Your Condition Data
Collecting condition data is critical for proactive pipeline management. Being able to make effective decisions on that data is just as important. Learn how... -
Identifying and Addressing the Weak Links
A recent water main repair highlights the accuracy of inline inspection and the value of condition assessment for proactive pipeline management. Pure... -
Increased Regulation Makes Rising Main Management A Risk Priority
While metallic rising mains have been historically difficult to manage, a risk-based approach increases confidence in the condition of the pipeline. Nothing... -
Piecing Together the Pipeline Integrity Puzzle
Pipelines are the safest way to deliver energy products. Robert Zmud has dedicated his career to making these assets even safer. PureHM’s Integrity Consulting... -
Proactive Pipeline Management Aging Infrastructure Report
Many utilities across the United States are dealing with the challenges of aging water and sewer infrastructure, much of which was installed many decades ago.... -
PureHM Now Offering Comprehensive Suite of Internal Corrosion Solutions
We are happy to announce the recent addition of a full-scale Internal Corrosion Direct Assessment (ICDA), Internal Corrosion Predictive Modeling (ICPM), and... -
Repair vs. Replace: A Comparative Analysis of Large Valve Management
Grand Rapids is the second largest water system in Michigan and delivers clean drinking water to the Greater Grand Rapids area using Lake Michigan as its raw... -
Should I collect data on the condition of the cylinder in prestressed concrete cylinder pipe?
Prestressed concrete cylinder pipe (PCCP) has a reliable track record with generally low distress rates. Utilities can safely manage PCCP by detecting the... -
Thirty Years of Innovation in Pipeline Management
Water and wastewater utilities must meet the growing needs of their communities with finite and often diminishing resources. Utility asset managers face the... -
Usable Field Information that Minimizes the Consequence of Failure
Water Main Valve Condition Assessment Valve condition assessment services involve inspecting, operating, and assessing the mechanical condition and operational...