It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Géothermie : Eritherm utilise la technologie de pompage avancée de Xylem pour fournir de la chaleur renouvelable à 100 000 habitants d’Île-de-France

juin 17, 2025

Nanterre, (le 17 juin 2025) – D'ici la fin de l'année, un nouveau réseau de géothermie profonde permettra de fournir de la chaleur renouvelable à plus de 100 000 habitants en Île-de-France. Piloté par le spécialiste des systèmes énergétiques Eritherm, le projet renforcera la résilience énergétique locale, en fournissant un chauffage bas carbone aux villes des Lilas, de Pantin et du Pré Saint-Gervais.

Pour rendre le réseau viable dans un environnement urbain dense, Eritherm a adopté une solution de pompage vertical développée par Xylem (NYSE : XYL), leader mondial des technologies et services numériques de l’eau. Le nouveau système de pompage équipera la centrale géothermique de Lilas, renforçant ainsi sa capacité à fournir de la chaleur renouvelable à la région. 

Le système puise de l'eau chaude dans le Dogger, un aquifère1 situé à 1 700 mètres sous terre. La chaleur est ensuite transférée vers le réseau d’eau du quartier et l'eau refroidie est réinjectée à la même profondeur, ce qui contribue au maintien de l'équilibre des eaux souterraines. Cette solution devrait permettre d'éviter l'émission de 29 000 tonnes de CO₂ par an, soit l'équivalent du retrait de 20 000 voitures de la circulation2.

« Ce projet est l'une des plus grandes centrales géothermiques d'Europe et apporte de l'énergie renouvelable aux habitants de la région Île-de-France, où l'espace est limité et la demande croissante », a déclaré Laurent Bouillault, Directeur du service grands travaux chez Eritherm.

« La conception verticale de la pompe a permis de répondre aux contraintes strictes du site et de fournir la capacité de chauffage dont nous avions besoin. »

Les réseaux géothermiques profonds offrent aux communautés des systèmes énergétiques résilients et à faible émission de carbone, en particulier dans les zones urbaines où les systèmes énergétiques traditionnels sont confrontés à des limites d'espace et d'émissions. « Le travail d'Eritherm montre ce qui est possible lorsqu'une technologie éprouvée rencontre une conception intelligente », a déclaré Rémy Bernetière, Responsable des ventes Génie-Climatique Ile-de-France chez Xylem. « Ce réseau fournit de l'énergie à faible émission de carbone à une communauté dense, et ce, dans les limites physiques d'une région surpeuplée. »

Eritherm et Xylem fournissent des systèmes de chauffage géothermiques dans toute la région. Le système récemment achevé à Ris-Orangis (SEER) devrait être opérationnel en 2025, et de nouveaux réseaux sont en cours de réalisation à Saint-Denis (SMIREC), Drancy (SIPPERIEC), et un second aux Lilas (UNIGEO).

1 Un aquifère est une formation géologique qui contient de l'eau mobilisable qui peut être restituée naturellement ou
par exploitation (drainage, pompage, etc.)
2 Source : Infos Lilas – Géothermie aux Lilas : une chaleur renouvelable, écologique et moins chère

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une entreprise mondiale spécialisée dans les solutions pour l'eau et classée au Fortune 500. Le groupe donne à ses clients et aux communautés les moyens de construire un avenir plus sûr en matière de gestion de l'eau. Nos 23 000 employés ont généré un chiffre d'affaires de 8,6 milliards de dollars en 2024, permettant ainsi l'optimisation de la gestion de l'eau et des ressources grâce à nos innovations et notre expertise.

Rejoignez-nous sur  Solution et technologies pour l’eau Xylem | Xylem France et Let's Solve Water.

À propos d’Eritherm

Créée en Août 1985, ERITHERM est une entreprise de Chauffage, Ventilation, Climatisation, Plomberie, avec une spécialisation forte en Géothermie (centrale de production, chaufferie et sous-station). Forte de l’expérience des femmes et des hommes qui la composent, ERITHERM est aujourd’hui reconnue et recommandée par l’ensemble des acteurs professionnels du secteur du bâtiment.