It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Zéro refoulement de liquide pour la production d'énergie

Respecter la conformité ELG grâce à une technologie de cristallisation avancée pour les centrales à énergie fossile et nucléaire

Les centrales électriques, qu’elles soient à combustible fossile ou nucléaires, génèrent des eaux usées provenant de sources multiples, y compris la désulfuration des gaz de combustion, le traitement des cendres, la purge des chaudières et des tours de refroidissement et le ruissellement des eaux pluviales. Chaque flux contient différents contaminants à différents niveaux de solides dissous totaux (TDS) et de solides en suspension totaux (TSS), ce qui crée des défis complexes en matière de traitement. Les installations poursuivant un rejet de liquide nul (ZLD) visent à récupérer et à traiter ces eaux usées tout en respectant les exigences de permis, les objectifs de durabilité et les limites de contamination définies par les directives de limitation des effluents (ELG).

Les systèmes ZLD intègrent généralement des processus de prétraitement, d’évaporation et de cristallisation pour concentrer et récupérer l’eau tout en convertissant les contaminants résiduels en déchets solides. Le prétraitement élimine les solides en suspension et la dureté pour éviter le tartre, tandis que les évaporateurs thermiques ou mécaniques séparent l’eau des sels dissous. La saumure concentrée est ensuite traitée dans des cristalliseurs pour générer des sels solides adaptés à une élimination ou à une réutilisation en toute sécurité. En éliminant le rejet de liquide, le ZLD garantit non seulement la conformité réglementaire, mais optimise également la réutilisation de l’eau, réduit l’admission d’eau douce et minimise l’impact environnemental.

Les installations de production d’énergie qui recherchent le ZLD doivent gérer plusieurs flux d’eaux usées tout en maintenant la conformité réglementaire


Traitement ZLD avancé

La chimie de l’eau déterminera les solutions qui composent le train de traitement. Pour certaines applications nécessitant un ZLD, Xylem combine la solution Vacom One-Step avec un système d’osmose inverse (OI) ou un type de clarification tel qu’un système de flottation à air dissous (DAF) ou un système de clarification ballasté CoMag® pour gérer les solides dissous totaux (TDS). Ceci est particulièrement vrai si l'eau contient environ 5 000 mg/l d'arsenic et de sélénium ou d'autres contaminants.

Le système Vacom One-Step ZLD de Xylem combine évaporation et cristallisation en un seul processus, ce qui lui permet de traiter les eaux usées avec une large gamme de TDS. Le fonctionnement à haut débit assure un traitement efficace, et à mesure que les contaminants se cristallisent, ils parcourent l’intérieur du système, empêchant ainsi la mise à l’échelle et l’encrassement.

Traitement par gamme TDS

  • En dessous de 30 000 mg/L TDS : Les eaux usées de cette gamme peuvent nécessiter un prétraitement, par exemple osmose inverse (OI), flottation à air dissous (FAD) ou autres procédés de clarification, avant le traitement par le système Vacom One-Step.
  • Au-dessus de 30 000 mg/l TDS : La solution de rejet de liquide zéro (ZLD) Vacom One-Step de Xylem peut traiter efficacement les effluents dans cette gamme sans avoir besoin de prétraitement.

Résultats du traitement

Le processus Vacom One-Step produit deux types de matériaux :

  • Eau traitée : eau claire pouvant être rejetée conformément aux réglementations ou recyclée par le processus de traitement ultérieur.
  • Solides cristallisés – Selon la chimie de l’eau, les solides peuvent être secs ou former une boue liquide de consistance variable.

Les solides secs peuvent être envoyés hors du site pour élimination. Les boues liquides peuvent subir un traitement supplémentaire et une séparation des liquides à l’aide d’une presse à filtre pour produire des solides plus secs. Dans certains cas, les boues liquides provenant de centrales électriques alimentées par des énergies fossiles peuvent être combinées avec des cendres volantes et réutilisées pour des applications commerciales, telles que le bitume ou le gypse pour la fabrication de cloisons sèches.

Grâce au système Vacom One-Step de Xylem, les installations de production d’énergie peuvent :

  • Minimiser ou éliminer le refoulement de liquide
  • Récupérer l'eau pour la réutiliser
  • Réduire les coûts de gestion et d’élimination des déchets
  • Soutenir les objectifs de conformité réglementaire et de durabilité