It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Mes pompes se colmatent

Flygt Adaptive N technology adjusts to allow debris to pass throughFlygt Concertor® est doté d'une électronique intégrée permettant de détecter le colmatage et de nettoyer la pompe. Cette fonction détecte et résout les problèmes de colmatage causés par tous les types classiques d'eaux usées. 

Notre technologie brevetée Adaptive N® permet le passage de matières solides volumineuses, tandis qu'un logiciel spécialisé détecte un colmatage et ajuste la vitesse ou la direction de la roue en fonction des besoins pour éliminer les débris. Cela garantit des performances anti-colmatage et un rendement énergétique élevé et durable - et élimine la nécessité de recourir à des interventions d'urgence coûteuses pour rétablir le service.

 

 

 

 

 

Système Concertor recommandé :

Concertor® XPC

Concertor® XPC, associé à Xylem Nexicon®, est un gestionnaire de station économe en énergie qui répond aux besoins de votre station grâce à un système de contrôle intégré et à des pompes très fiables.

Concertor® DP

Concertor® DP est une solution de pompage fiable et économe en énergie, dotée d'un système d'auto-nettoyage des pompes et d'une passerelle de connexion au système de contrôle existant de votre installation.

Concertor N

Concertor® N est une pompe très fiable, flexible et économe en énergie pour un fonctionnement de type marche/arrêt dans une station de pompage.