It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Je souhaite des stations de pompage plus intelligentes et à plus faible encombrement que celles utilisées actuellement

Flygt Concertor reduces control cabinet footprintFlygt Concertor® réduit l'encombrement de la pompe grâce à son moteur à aimants permanents et réduit la taille de l'armoire de commande jusqu'à 50 % par rapport à une armoire classique. Il intègre tout ce que nous savons sur le pompage des eaux usées dans un seul système préconçu et global. 

Le système Concertor est conçu pour s'intégrer dans des armoires de commande compactes, puisque les composants traditionnels, tels que la protection du moteur, le contrôleur de la pompe, la surveillance des capteurs, les variateurs de fréquence et l'équipement de contrôle de température, ne sont plus nécessaires dans l'armoire. Ils sont éliminés ou intégrés dans la pompe. 

La taille du poste de pompage peut également être réduite car il n'y a pas de limite au nombre de démarrages par heure que la pompe Concertor peut gérer.

Système Concertor recommandé :

Concertor® XPC

Concertor® XPC, associé à Xylem Nexicon®, est un gestionnaire de station économe en énergie qui répond aux besoins de votre station grâce à un système de contrôle intégré et à des pompes très fiables.

Concertor® DP

Concertor® DP est une solution de pompage fiable et économe en énergie, dotée d'un système d'auto-nettoyage des pompes et d'une passerelle de connexion au système de contrôle existant de votre installation.