It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Pompes pour machines à vagues et surf en intérieur

Pour surfer sur la terre ferme

La pratique du surf dans des lieux insolites devient de plus en plus populaire. Ce phénomène est né lorsque les premières vagues artificielles sur la terre ferme ont ouvert leurs portes au début des années 1990. En créant une fine pellicule d’eau et une vague immobile, les surfeurs sont en mesure leur sport favori n’importe où sur la terre ferme. Les pompes sont utilisées pour créer un flux régulier et contrôlable qui, grâce à la forme spéciale de l’installation, crée une vague qui se brise ininterrompue. Que ce soit pour les entraînements de surf, les compétitions, les parcs d’attractions ou les installations mobiles, les pompes Flygt garantissent une pratique fiable et économe, en intérieur comme en extérieur.

Avec l’autorisation de WaveLoch Inc.

Comprendre vos défis

  • Un fonctionnement continu pendant les heures d’ouverture
  • Le système et les pompes choisis doivent minimiser la consommation énergétique
  • Les clients demandent souvent des stations de pompage peu profondes pour minimiser les coûts liés à l’excavation
  • La sécurité des utilisateurs est capitale (aspects mécaniques et électriques)
  • Risque de corrosion en fonction du type de désinfectant utilisé pour les piscines
  • Des conditions de débit d’entrée complexes
Vagues artificielles Systèmes de surpression