It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
La solution de Xylem implantée en Malaisie détecte les fuites de canalisations en temps réel

La solution de Xylem implantée en Malaisie détecte les fuites de canalisations en temps réel

Durant ses premières années d’exploitation, la solution a détecté 65 ruptures et fuites importantes dans le réseau de Air Selangor. Cela a permis d’améliorer la fiabilité et la résilience de l’installation.

Air Selangor est une grosse entreprise de distribution de l’eau détenue par l’État fédéré malaisien de Selangor. Ce service public dessert 8,4 millions d’habitants. Elle gère plus de 6 200 kilomètres de conduites principales allant de 300 mm à 2 200 mm dont la plupart sont situés dans les régions les plus éloignées de l’État.

En tant qu’entreprise nationale Air Selangor s’efforce de gérer son réseau de manière économe. C’est pourquoi ses dirigeants souhaitaient réduire le fort pourcentage d’eau non génératrice de revenus, ou de pertes d’eau, dû à des fuites dans les canalisations, de compteurs cassés ou d’usages non autorisés (qui représentaient en 2017, 33,3 %).

Air Selangor s’inquiétait de l’ancienneté de son infrastructure et a donc pris des mesures proactives pour réduire les fuites et les ruptures de canalisations

L’entreprise souhaitait identifier les causes des coups de pressions, pour minimiser les dommages qu’ils peuvent causer et qui diminuent la durée de vie des tuyaux. En identifiant les fuites avant qu’elles en viennent à rompre, des réparations peuvent être effectuées sans qu’il soit nécessaire de fermer le circuit ou de perturber l’approvisionnement en eau des collectivités locales.

Fuites découvertes tardivement et causes de crues inconnues

Auparavant, Air Selangor utilisait plusieurs techniques pour identifier les fuites et les ruptures. Malgré cela, ils souhaitaient encore répondre plus rapidement pour réduire la durée des fuites et ruptures ainsi que les perturbations qu’elles entrainent. Par le passé, le service subissait longtemps les fuites avant de pouvoir les trouver. Cela était souvent dû à l’éloignement géographique de ces réseaux principaux. De plus, les coups de pression étaient réguliers dans le réseau sans que l’on sache ni d’où ils venaient, ni leur cause.

Air Selangor a également remarqué que les fuites avaient souvent lieu sur les mêmes canalisations. C’était inquiétant et portait atteinte à la réputation du service. Air Selangor recherchait activement des nouvelles idées pour surveiller en continu le réseau afin d’identifier les fuites et les coups de pressions au plus tôt, réduire le pourcentage d’eau non génératrice de revenus et améliorer ses relations clients.

Surveillance des fuites, des ruptures et détection des crues en temps réel 

Air Selangor s’est associé à Xylem pour développer un programme de surveillance à long terme dans tout l’État, dans le but d’améliorer la fiabilité et la résilience de l’infrastructure. Xylem Water Loss Management (Gestion de la perte d’eau par Xylem) fournit une surveillance numérique en temps réel ainsi qu’une plateforme qui réunit la détection des crues, des fuites et des ruptures. Air Selangor peut ainsi prévenir les défaillances prématurées de son système. 

La solution combine et analyse des données issues de deux principales méthodes de détection des fuites : mesure de la pression et hydrophones, unités pour l’enregistrement des sons subaquatiques. Cela permet d’aider le service à situer les ruptures de canalisations dans le réseau sans délai et de détecter les fuites qui grossissent lentement.

Ce processus de surveillance automatisé, qui emploie des analystes 24/7, simplifie les analyses, la visualisation et l’interprétation d’une énorme quantité de données afin d’aider les équipes de réparation à prioriser leur réponse.

La solution Xylem Water Loss Management solution pour la détection des crues est un moyen non invasif et économique de surveiller la présence de coups de pression destructeurs dans les réseaux d’eau. Grâce à sa détection en série des coups de pression, la solution permet de déterminer la source de ces événements et ainsi d’identifier les conduites sous tension qui présentent une forte probabilité de fuite. Les alertes précoces aident à gérer les variations de pressions pouvant entrainer des dégâts et réduisent le risque lié de défaillances prématurées des tuyaux. Cela prolonge la durée de vie effective du matériel de l’infrastructure.

Identifier deux fuites par semaine

Ce programme de surveillance a commencé en 2018. 500 capteurs ont été mis en place durant cette première année et 65 fuites et ruptures importantes ont été identifiées et réparées grâce à une collaboration rapprochée avec Air Selangor. Le programme se poursuit aujourd’hui avec l’installation quotidienne de nouveaux capteurs (en janvier 2021, Air Selangor avait ainsi déployé 1 600 capteurs).

L’équipe d’analyse Air Selangor-Xylem identifie deux fuites par semaine, au premier janvier 2021 295 avaient été détectées. La surveillance en continu des fuites aide Air Selangor à atteindre ses objectifs en matière d’eau non génératrice de revenus. En utilisant des méthodes traditionnelles, ces tuyaux n’auraient pas été inspectés avant des mois voire des années.

« En tant que service public, nous souhaitions réduire les ruptures de réseau et améliorer notre service client. La solution de surveillance en continu nous aide assurément à atteindre nos objectifs. »

– Air Selangor

Les données issues des capteurs acoustiques et de pression à haute résolution ont fourni de nombreuses informations sur le fonctionnement du réseau d’Air Selangor ainsi que sur la nature et la répartition des fuites sur les canalisations principales. De plus, la surveillance des coups de pressions a permis d’identifier des problèmes opérationnels liés au changement de pompes. Air Selangor a ainsi pu mettre en place des interventions pour prévenir les défaillances prématurées de son matériel à travers le réseau.

En savoir plus sur Xylem Water Loss Management.

Obtenir plus d’informations