It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

hydrovar® X dans les bâtiments : Une fiabilité qui se traduit par la continuité du service

Lidia Carpi, Wholesaler coordinator & Spain Sales Engineer Trade, AW Iberia

Je travaille dans le secteur des pompes depuis des années, et j'ai appris une chose : dans les bâtiments, l'installation hydraulique n'existe que lorsqu'elle cesse de fonctionner. Tant que tout va bien, personne n'y pense. Elle est invisible, silencieuse, considérée comme acquise. Mais le jour où la pression chute, ou pire encore, où l'eau n'arrive plus, cela devient soudainement le problème de tout le monde.

C'est précisément de cette prise de conscience qu'est né hydrovar® X.

La continuité avant tout

Dans le domaine du building services, les besoins changent selon le contexte — mais la demande de fond est toujours la même : une pression stable, à tout moment, sans nécessiter d'attention particulière.

Dans un immeuble résidentiel, le système doit gérer des variations de charge très larges : une consommation quasi nulle la nuit, et des pics le matin lorsque des dizaines d'appartements s'activent simultanément. Dans un hôtel, le défi est différent — la demande est répartie sur toute la journée, avec des pics liés aux cycles de nettoyage, à la restauration et aux spas. Dans un immeuble de bureaux, en revanche, le profil d'utilisation est plus prévisible mais n'en est pas moins critique : une chute de pression dans les sanitaires pendant les heures de travail est un problème immédiat et visible.

hydrovar® X est conçu pour répondre à tous ces scénarios. Le contrôle intelligent de la vitesse adapte continuellement les performances à la demande réelle, maintenant la pression de consigne constante, quel que soit le nombre de points d'eau actifs à ce moment-là.

Le moteur IE5 : l'efficacité sans compromis

Grâce au contrôle intelligent de la vitesse et au réglage précis de la pression, hydrovar® X maintient des performances constantes même lorsque la demande varie — aux heures de pointe comme aux moments de faible consommation. Le moteur synchrone IE5 intégré garantit le niveau d'efficacité énergétique le plus élevé disponible aujourd'hui sur le marché, réduisant les consommations même lors des cycles d'utilisation les plus intenses.

Dans un bâtiment qui fonctionne 365 jours par an, souvent 24 heures sur 24, même une amélioration marginale de l'efficacité se traduit par des économies significatives au fil du temps. Et il ne s'agit pas seulement d'énergie : un moteur IE5 fonctionne mieux, chauffe moins et dure plus longtemps. La maintenance diminue. La durée de vie de l'installation s'allonge. Ce sont des avantages concrets et mesurables que le gestionnaire du bâtiment perçoit sur le long terme.

Aucun point de défaillance unique

Un aspect que je souligne toujours auprès des installateurs et des concepteurs est la configuration multipompe. hydrovar® X peut gérer jusqu'à 8 unités en parallèle, en répartissant la charge de manière intelligente entre elles.

Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Cela signifie que si l'une des pompes présente une anomalie, les autres continuent de fonctionner. Le service d'eau du bâtiment n'est pas interrompu. Pour celui qui gère une structure hôtelière avec des clients, ou un immeuble avec des dizaines de familles, ce n'est pas une option : c'est une garantie fondamentale.

Connectivité et contrôle à distance

Dans les bâtiments modernes — en particulier dans le tertiaire avancé, l'hôtellerie de haut standing et les bâtiments publics soumis à des certifications énergétiques — l'installation hydraulique n'est pas isolée. Elle fait partie d'un système de supervision plus large, le Building Management System (BMS), qui intègre la climatisation, l'éclairage, la sécurité et les consommations énergétiques sur une plateforme unique.

hydrovar® X s'intègre nativement avec Modbus RTU et BACnet MS/TP, les protocoles standards des principaux BMS du marché. Cela signifie que le responsable technique du bâtiment peut surveiller le débit, la pression, l'état des pompes et les consommations énergétiques directement depuis la centrale de supervision, sans accéder physiquement au local technique. L'application Xylem X et l'écran graphique couleur intégré offrent également un accès direct et immédiat pour les intervenants sur le terrain.

En termes pratiques : on anticipe les anomalies, on réduit les visites sur site et on diminue les coûts opérationnels.

Une solution complète, prête à l'emploi

hydrovar® X est compatible avec les systèmes de pompage multicellulaires verticaux et horizontaux, les groupes de surpression et les pompes centrifuges. Il couvre les principaux besoins des immeubles, des structures hôtelières, des bâtiments publics et des bureaux en une seule solution intégrée.

La meilleure technologie dans les services aux bâtiments est celle qui travaille en silence. Celle que personne ne remarque, car elle ne donne jamais de raison d'être remarquée. hydrovar® X a été conçu exactement pour cela.

Lidia Carpi

Wholesaler Coordinator & Spain Sales Engineer Trade
AW Iberia