-
Xylem Lowara contribuisce alla rinascita del Molino Stucky
Il cuore del sistema di riscaldamento è costituito da un insieme di pompe centrifughe “In-line”, complete di convertitore di frequenza Hydrovar® modelli FCSH4 150-250/150 e FCS4H 125-200/55; queste distribuiscono l’acqua a 8 sottosistemi di riscaldamento specifici per i vari edifici del complesso. Ogni sottosistema è dotato di una serie di circolatori multivelocità che soddisfano in modo indipendente la domanda di ciascun singolo edificio. -
Un approvisionnement en eau pérenne pour le Waldviertel
Xylem a développé des solutions de surpression sur mesure avec des pompes multicellulaires Lowara MPV, conçues pour être économes en énergie, redondantes et calibrées exactement selon les besoins de chaque station. -
Les entreprises de transformation du lait du Tyrol du Sud se concentrent sur un système d’eau glacée utilisant des pompes à vitesse contrôlée
La coopérative laitière Milchhof Vipiteno est l’une des plus anciennes du Tyrol du Sud et l’un des principaux fournisseurs du marché italien du yogourt.
-
Une petite municipalité réalise des économies de 3 000 € et réduit ses émissions de CO₂ de 7,5 tonnes par an en remplaçant une ancienne pompe
Lichtenau est une petite municipalité de 3 600 habitants. Le réseau d’eau local fournit chaque année 170 000 m³ d’eau à 1 300 foyers. L’entreprise Augustin, basée à Gunzenhausen et partenaire commercial et technique de Lowara, accompagne la municipalité depuis de nombreuses années en fournissant des conseils et en proposant des solutions de pompage plus économiques et innovantes grâce au savoir-faire Lowara.
-
Xylem fournit les pompes pour le plus haut gratte-ciel résidentiel de Londres
Les pompes Xylem et les contrôleurs à vitesse variable ont été choisis pour assurer le renforcement de la pression de l’eau ainsi que la circulation de l’eau chaude et froide dans l’ensemble du bâtiment Landmark Pinnacle. Au total, 45 pompes ont été fournies pour les différents systèmes, réparties dans quatre centrales.
-
-
-
Xylem donne un coup de pouce à l’hôtel historique Vénitien
Situé sur le célèbre Grand Canal de la ville, l’hôtel Principe est imprégné de l’histoire vénitienne et répond aux besoins des touristes qui cherchent à ajouter quelque chose de spécial à leur séjour. Alors que l’extérieur traditionnel de l’hôtel s’intègre discrètement dans l’architecture authentique, le fonctionnement interne doit répondre à des critères beaucoup plus stricts pour répondre aux exigences des touristes de la ville. Jusqu’à 30 millions de touristes visitent Venise chaque année.
-
Xylem aide la tour italienne à mener la grande vie
Le nouveau siège du gouvernement régional, le Palazzo della Regione Lombardia, se compose d’une tour de 160 m de haut en béton armé, acier et verre. Il est l’un des bâtiments les plus durables d’Europe. Afin de s’assurer que cette prouesse d’ingénierie restait correctement alimentée en eau chaude et froide, en climatisation et en ventilation, le maître d’œuvre, Aertermica, a fait appel à Xylem Water Solutions Italie.
-
-
-
-
-
Les pompes Lowara offrent le summum de la performance
Xylem Lowara est au cœur de la dernière technologie en matière de systèmes de transport de l’eau. Il est devenu un fournisseur d’équipements de pompage de pointe dans de nombreux projets prestigieux au Moyen-Orient.
-