It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flygt SmartRun garde le contrôle des coûts

SUÈDE

Construite en 2006, la station de pompage Sigtuna est équipée de deux pompes Flygt N 3153 HT, initialement démarrées par des démarreurs progressifs. En 2011, Xylem a installé le contrôleur de pompe Flygt SmartRun sur chaque pompe de la station de Sigtuna. Flygt SmartRun est conçu pour toujours rechercher un point de fonctionnement qui limite les pertes par frottement et maximise le rendement de la pompe. Il associe la simplicité d’une commande marche/arrêt classique aux fonctionnalités avancées d’un variateur de fréquence (VFD). Flygt Smart Run a permis de réaliser des économies d’énergie de 30 % et de simplifier le fonctionnement de la pompe. Télécharger pour lire l’article complet.

Download Case study