It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Station de pompage avec fonction de nettoyage

SUÈDE

Défi
Dix-huit stations de pompage Flygt transportent les eaux usées d’une zone de loisirs et de divertissement populaire dans le centre de Stockholm. L’une des stations de pompage traite les eaux usées des restaurants contenant des graisses et des huiles. L’huile et la graisse liquéfiées dans l’eau de vaisselle à haute température se solidifient après le transport vers la station de pompage. Cela provoquait de sérieux problèmes d’odeur et d’accumulation de graisse sur les parois de la station de pompage, la surface de l’eau du puisard, les pompes Flygt CP3102, les barres de guidage, le capteur de niveau et d’autres équipements de la station de pompage, ce qui augmentait le risque de panne dans la station. Des procédures d’entretien coûteuses devaient être effectuées tous les deux ou trois mois afin d’éliminer les boues accumulées et de débarrasser la station des accumulations de graisse.

Solution
Nos ingénieurs ont recommandé l’installation d’une fonction de nettoyage Flygt APF par le biais d’un dispositif électronique de nettoyage automatique du puisard de la pompe. Le contrôleur déclenche automatiquement le fonctionnement de la pompe afin de drainer l’eau du puisard au niveau le plus bas possible, éliminant ainsi les graisses et les saletés qui se trouvent à la surface de l’eau. Cela permet à la station de pompage de fonctionner pendant une période beaucoup plus longue sans nécessiter l’élimination des boues.