It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Station de pompage de transfert stratégique

Royaume-Uni

Défi
Dans l’une des plus grandes usines de traitement des eaux usées des Midlands, une station de pompage stratégique risquait de tomber en panne et devait être remplacée rapidement et efficacement dans les plus brefs délais.

Solution
Les ingénieurs de Flygt ont contribué à la conception et à la mise en service d’une station de pompage de 1300 kilowatts d’une capacité de 6,0 m3/s (95 000 US gpm) dans un délai de 12 mois à des coûts bien inférieurs au budget du projet. La station comprend deux puisards pour gérer le débit entrant et maintenir les solides en suspension et des chambres à vannes suspendues au-dessus des puits pour réduire l’encombrement de l’installation. Le premier puisard est équipé de six pompes à vitesse fixe fonctionnant sur une base de six périodes. Il s’agit de pompes Flygt NP 3300.181LT, chacune ayant un débit nominal de 0,2 m3/s (3 200 US gpm). Lorsque le débit entrant dépasse la capacité des pompes NP 3300, le niveau d’eau augmente et finit par déborder dans le second puisard. Le second puisard est équipé de quatre pompes Flygt CP 3531/835 à vitesse variable d’un débit de 0,9 m3/s (14 000 US gpm). Ces pompes fonctionnent sur la base de trois périodes et d’une période de secours. Si le débit entrant dépasse la capacité de ces pompes, le niveau d’eau du puisard augmentera et fera fonctionner les pompes d’évacuation qui sont montées à un niveau plus élevé dans le puisard. Les pompes d’évacuation sont quatre unités Flygt CP 3531/805 à vitesse fixe d’une capacité de 0,8 m³/s (12 700 US gpm) qui fonctionnent sur la base de trois périodes et d’une période de secours. Cette installation à pompes multiples fournit un débit nominal cumulé de 6,7 m3/s (106 000 US gpm) à la station de pompage.