It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Les solutions Xylem peuvent rendre votre usine plus efficace et réduire les coûts.

Une station de relevage nécessitant de la maintenance et peu économe en énergie a besoin d'aide.

Un défi : Superviser l'entretien des stations submersibles de la ville ainsi que l'augmentation des coûts énergétiques sont deux défis de taille pour la station d'épuration des eaux usées de Fond du Lac.

Solution Xylem : Fond du Lac, sous la direction des ingénieurs Flygt et sous la supervision du personnel de la ville, a installé un système de pompage Concertor® dans une station de pompage duplex située à Wild Life Acres, en remplacement d'une des anciennes pompes (des pompes CP3102 de cinq chevaux-vapeur d'une capacité de 140 gallons par minute chacune). La première pompe Concertor est la pompe principale et elle est censée traiter tous les débits en fonctionnement normal en fonctionnant à 3 CV au lieu de 5 CV.

Résultat : Après un essai de deux mois de la pompe N Flygt, la station n’avait subi aucun colmatage, ce qui a permis de réduire les temps d'arrêt, d'augmenter la production et de diminuer les coûts de réparation des pompes.

Interruption continue des opérations de pompage en raison du "ragging".

Défi : La station de pompage de Stony Brook du département des travaux publics du comté de Suffolk était confrontée à des interruptions permanentes des opérations de pompage en raison du "ragging", un problème courant dans le pompage des eaux usées où l'accumulation de matières fibreuses entraîne de fréquents blocages des pompes.

Solution Xylem : Xylem a proposé sa nouvelle technologie révolutionnaire - Flygt Concertor, le premier système de pompage des eaux usées au monde doté d'une intelligence intégrée - comme solution à ce problème.

Résultat : Avec le nouveau système de pompage des eaux usées, les blocages de la pompe ont été complètement éliminés et il n'était plus nécessaire de vérifier la rotation de la pompe, ce qui a permis de gagner du temps et de l'argent et d'offrir une nouvelle tranquillité d'esprit.

Le traitement des boues dans l'État de Sooner appelle à des améliorations.

Défi : Perry a choisi de construire un nouveau bassin d'épaississement et de conditionnement des boues à l'usine. Une nouvelle solution était nécessaire pour le retour et l'hébergement des déchets pour le nouveau bassin à boues.

Solution Xylem : Les pompes Concertor® combinent un système de contrôle entièrement intégré avec le rendement du moteur IE4, l'hydraulique N et des fonctionnalités intelligentes. Le système de contrôle s'adapte automatiquement à l'environnement de pompage changeant, offrant un niveau de performance optimal au coût de propriété le plus bas.

Résultat : Les nouvelles pompes ont été mises en service et le personnel est ravi de constater qu'elles ne se sont pas bouchées. Les débits de Perry pour cette application varient en fonction des exigences de hauteur de chute entre les clarificateurs et se situent entre 85 et 370 gpm.

Download Case study