It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
La bonne pompe de location... Tout de suite

La bonne pompe de location... Tout de suite

Vous savez peut-être déjà que lorsque vous travaillez avec Xylem, vous avez accès au plus grand parc au monde de pompes de location. Mais saviez-vous que vous avez également accès à nos ingénieurs, nos experts produits et nos techniciens d’entretien qualifiés ? Notre équipe expérimentée peut se charger de bien plus que les seuls aspects techniques de votre mission. Nous utilisons notre expérience approfondie en matière d’applications pour garantir que nous optimisons les coûts de cycle de vie et l’efficacité d’exploitation afin de vous offrir la meilleure solution répondant à vos besoins spécifiques.

Récemment, nous avons mis notre expertise à profit pour aider l’un de nos clients à trouver la bonne solution pour respecter son délai et son budget. Juste après avoir installé un système de dérivation d’égout temporaire pour une usine de traitement des eaux usées à Raleigh, en Caroline du Nord, Park Construction a appris que son fournisseur de pompes local mettait définitivement la clé sous la porte. Du jour au lendemain, il manquait deux pompes à cette société de construction qui risquait en outre un onéreux ralentissement du projet.

Exaspéré et s’attendant au pire, Ken Malonson, vice-président de Park Construction, a pris son téléphone et a appelé notre succursale de location et de vente de pompes Xylem dans le centre-ville de Raleigh. En raccrochant, il était satisfait de la solution recommandée par Xylem. C’est le pouvoir de trouver la bonne pompe et le bon partenaire pour la tâche à accomplir.

Lors de l’appel initial, les ingénieurs Xylem ont indiqué qu’ils comprenaient l’urgence du projet. Ils ont immédiatement évalué le système de dérivation et recommandé la solution idéale : une pompe de location Godwin Dri-Prime NC350.

Nous avions une pompe de 16 pouces (40,64 cm) disponible immédiatement à la location et, dès le lendemain, c’était devenu la pompe principale du projet de dérivation. « Xylem a été la solution pour nous », nous a confié Malonson. « Nous avons accepté le travail et remplacé les pompes. Et nous avons été à la hauteur. »

Dès le premier jour, Park Construction a été satisfait du rendement de la pompe. Selon Malonson, la pompe Dri-Prime NC350 a surpassé les résultats des deux pompes initialement louées pour la dérivation. En prime, la solution de Xylem a permis de gagner du temps, d’employer moins de personnel et d’économiser de l’argent.

La NC350 louée par Park Construction auprès de Xylem est dotée de la technologie Field Smart Technology (FST) de Godwin, qui permet une surveillance et une commande à distance de la pompe, depuis n’importe quel appareil (ordinateur, tablette ou smartphone) et depuis n’importe quel endroit disposant d’une connexion internet. Utilisé en association avec la FST, un transducteur de niveau permet de commander le régime de la pompe, y compris de la démarrer et de l’arrêter.

Ainsi, au lieu de payer quelqu’un à rester à côté de la pompe, le personnel de Park Construction a pu régler des paramètres et des alarmes pour des problèmes mineurs. La société a donc été en mesure de résoudre des problèmes potentiels avant qu’ils ne provoquent des pannes majeures, optimisant ainsi l’affectation de son personnel tout au long du projet.

Pendant plus d’un mois (depuis l’appel initial de Ken Malonson jusqu’à l’achèvement des réparations sur la conduite d’évacuation permanente), notre NC350 a fonctionné près de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le site du projet, sans aucun problème. L’opération de dérivation a été un succès et Park Construction nous a mis dans ses contacts favoris.

Que votre tâche soit facile ou complexe, Xylem peut vous aider à trouver la bonne pompe de location et les accessoires correspondants aux besoins de votre application.

Téléchargez notre étude de cas Park Construction pour connaître tous les détails de ce projet.

by Jackie Helfrich