It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Les risques de débordement d’égouts sanitaires ne cessent d’augmenter

Les risques de débordement d’égouts sanitaires ne cessent d’augmenter

Ne faites pas de pari contre Mère Nature. Si vous espérez que votre ville ne connaîtra pas de débordement d’égouts sanitaires (sanitary sewer overflow, SSO), les chances sont de plus en plus contre vous. Il ne s’agit pas d’être alarmiste ; juste réaliste.

Les conditions météorologiques jouent un rôle énorme dans la survenue de SSO, et elles deviennent de plus en plus imprévisibles et hostiles : les phénomènes extrêmes se multiplient, provoquant des problèmes en matière d’eau dans toutes les régions des États-Unis. Plus violents, ces épisodes touchent également davantage d’endroits à la fois. Lorsqu’un événement météorologique de grande ampleur provoque des SSO dans plusieurs communautés en même temps, il peut s’avérer difficile d’obtenir les pompes de location et les autres équipements dont vous avez besoin si vous ne disposez pas d’un plan.

Pourtant, un plan d’urgence avec Xylem vous garantit qu’avec un seul appel téléphonique (de jour comme de nuit), vous atténuerez le problème en quelques heures. Si vous avez besoin d’être convaincu, cliquez ici pour découvrir les raisons pour lesquelles vous devriez créer votre plan d’urgence gratuit. Réfléchissez à ces tendances inquiétantes :

  • Les tempêtes se multiplient. Environ les deux tiers des États-Unis enregistrent à chaque épisode des précipitations nettement supérieures à la moyenne par rapport à il y a 20 ans. Dans le Nord Est, chaque tempête s’accompagne de 70 pourcent de pluie supplémentaire par rapport à quelques décennies auparavant.
  • Les températures augmentent. Les Nations unies ont déclaré 2015 l’année la plus chaude depuis la tenue de ces statistiques, et au cours du seul siècle dernier, la température mondiale a grimpé de 1,3 degré Celsius. Cela peut ne pas paraître beaucoup, mais c’est environ 10 fois plus rapide qu’après la période glaciaire. Cela signifie que les précipitations prennent plus souvent la forme de pluie que de neige, et qu’une quantité plus importante de neige fond et alimente les cours d’eau.
  • La foudre est plus fréquente, elle aussi. Selon une étude récente de The Science Magazine, chaque augmentation de 2 degrés de la température mondiale provoque une hausse de 12 pourcent de la foudre, qui engendre des SSO lorsqu’elle tombe directement sur des stations de pompage ou en cas de pannes de courant étendues.

Il s’agit là de tendances avérées, et les prédictions de ce qui nous attend ne sont pas plus rassurantes.

  • Les ouragans vont devenir de plus en plus violents. Si la fréquence future des ouragans fait débat parmi la communauté scientifique, en revanche tout le monde s’accorde sur le fait que leur gravité va augmenter dans les années à venir.
  • Les épisodes de « super » El Niño provoquant de fortes précipitations aux États-Unis et des inondations sur les côtes occidentales pourraient avoir lieu tous les 10 ans au lieu de 20 ans. C’est la conclusion d’une étude scientifique récente. D’autres scientifiques environnementaux n’en sont pas aussi sûrs, mais Michael Jarraud, ancien secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, a résumé le sentiment général de malaise en déclarant récemment : « Ce phénomène El Niño, d’origine naturelle, et le changement climatique dû à l’homme peuvent interagir et se modifier mutuellement d’une manière jamais vue jusque-là. »

Aujourd’hui, l’Agence de protection de l’environnement estime à plus de 75 000 le nombre de SSO chaque année, et face au triste constat météorologique actuel, il n’est pas déraisonnable de prédire que leur nombre augmentera dans le futur. Un plan d’urgence SSO de Xylem s’apparente à une assurance. On espère ne jamais en avoir besoin, mais lorsque cela est le cas, c’est inestimable. Vous dormirez mieux en sachant que vous avez accès à des pompes de location, d’autres équipements de secours et à l’équipe d’urgence de Xylem si votre communauté en a besoin, ce qui sera probablement le cas un jour ou l’autre.

by Michael J. Delzingaro