Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Digestionneurs aérobies et retenue des boues

Stabilisation et stockage fiables des solides pour une gestion efficace des biosolides

Les installations de traitement des eaux usées ont besoin d’une stabilisation et d’un stockage fiables des solides pour contrôler les odeurs, soutenir la qualité des biosolides et fournir une alimentation constante vers l’assèchement en aval, souvent tout en gérant des budgets énergétiques serrés et des empreintes limitées. Les digesteurs aérobies et les réservoirs de stockage des boues répondent à ces défis en stabilisant les boues activées par les déchets (WAS) et en maintenant les biosolides bien mélangés et gérables pour un traitement ou une élimination ultérieure.

Digestion aérobique

La digestion aérobique est un processus de stabilisation des solides des eaux usées qui utilise l’oxygène et l’activité microbienne pour réduire les solides volatils, les odeurs et les pathogènes tout en produisant un produit biosolide plus stable. Les solides volatils sont réduits par une respiration endogène, où certains microorganismes commencent à se dégrader et sont consommés par d’autres microorganismes. La digestion aérobique est couramment utilisée dans les stations de traitement des eaux usées de petite à moyenne taille pour traiter les boues activées par les déchets (WAS). Il peut être utilisé avec une aération continue ou avec un cycle aérobie/anoxique.

Approche conventionnelle de la digestion aérobique

Le fonctionnement par aération seule est simple et prend en charge l’oxydation biologique constante à l’aide d’une aération diffuse, de soufflantes et, si nécessaire, de commandes telles que les capteurs d’oxygène dissous (OD). Cependant, dans les conceptions à aération seule, le système d’aération est utilisé à la fois pour fournir l’oxygène nécessaire à la respiration endogène et pour mélanger complètement le bassin, ce qui peut entraîner des coûts énergétiques plus élevés que ceux nécessaires pour la seule demande en oxygène.

Digestion aérobie optimisée

Le passage des conditions aérobies aux conditions anoxiques peut réduire la demande d’énergie, améliorer l’élimination de l’azote en alternant nitrification et dénitrification, et aider à stabiliser le pH sans ajout chimique. Le fonctionnement cyclique comprend généralement un équipement de mélange dédié ainsi que des commandes de processus pour gérer les niveaux d’oxygène et la temporisation du cycle. Cela permet au système d’aération d’être correctement dimensionné pour le transfert d’oxygène, tandis que le système de mélange fournit l’énergie nécessaire pour mélanger le réservoir. Les conditions dans les digesteurs aérobies sont souvent limitées par le mélange, ce qui signifie que la demande en oxygène peut être considérablement inférieure à l’énergie de mélange requise.

La meilleure approche dépend des objectifs de l’usine, des caractéristiques de la boue, de la configuration du bassin, de la capacité de la soufflante et de l’équilibre souhaité entre flexibilité d’exploitation, stabilité et coût du cycle de vie.

Maintien de la boue

Les réservoirs de stockage de boue permettent le stockage des biosolides et peuvent également servir d’emplacement pour l’épaississement avant un traitement ou une élimination ultérieure. Un mélange efficace maintient une concentration de boue uniforme, aide à empêcher la stratification et le dépôt de solides, et soutient une alimentation homogène vers l’équipement d’assèchement en aval.

Comment nous pouvons vous aider

Xylem travaille en étroite collaboration avec des ingénieurs-conseils et des municipalités et comprend les défis de la digestion aérobique et de la rétention de boue. Nous proposons un portefeuille complet de produits et de professionnels expérimentés pour vous aider à identifier les meilleures options pour les nouvelles usines de traitement, les rénovations ou les mises à niveau. En fonction des priorités en matière d’énergie, d’élimination des nutriments et d’assèchement des boues, Xylem peut vous aider à concevoir la meilleure solution pour votre application.