It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Irrigation résidentielle des pelouses et des jardins

Atteignez une pelouse verte luxuriante avec des systèmes de pulvérisateurs économes en eau

Les systèmes d’arrosage de Xylem sont conçus pour économiser du temps et de l’argent, promouvoir la conservation de l’eau et créer une pelouse verte et luxuriante. Au fil du temps, un système d’arrosage automatique s’auto-rembourse en empêchant l’assèchement et en offrant une couverture précise et efficace. L’arrosage à la main n’est pas comparable à l’efficacité d’un système d’irrigation. 

Xylem propose quatre types d’arroseurs :

  • Flexibles de trempage : de l’eau suinte à travers une membrane poreuse qui longe le tuyau. Ils sont parfaits pour un arrosage en profondeur car les jardiniers peuvent les enterrer le long des racines et arroser les allées d’un jardin ou d’un potager.  

  • Systèmes d’irrigation au goutte-à-goutte - sont de plus en plus populaires parmi les paysagistes et les irrigateurs, car ils sont les plus économes en eau. Il est particulièrement adapté aux espaces sans gazons. 

  • Systèmes de pulvérisation - Cette forme traditionnelle d’arroseur utilise des têtes de pulvérisation, certaines au niveau du sol, d’autres au niveau des fenêtres et d’autres sur des canalisations extérieures étendues. Ces têtes de pulvérisation sont fournies sous plusieurs formes et avec différentes fonctions : aspersion circulaire, semi-circulaire ou par bouts. 

  • Systèmes de rotor - Bien que généralement plus efficaces que les têtes de pulvérisation, ces systèmes perdent également beaucoup d'eau par évaporation.  Il existe deux types de systèmes rotatifs : à jet ou à impact. Elles sont utiles pour couvrir de grandes zones et appliquent généralement de l'eau plus uniformément que les têtes de pulvérisation.