Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé
L’ultraviolet se met au vert

L’ultraviolet se met au vert

Xylem continue de perfectionner sa technologie en proposant une lampe UV Wedeco plus respectueuse de l’environnement.

LES NOUVEAUX ballasts électroniques et la nouvelle lampe à rayons ultraviolets (UV) à amalgame Ecoray Wedeco de Xylem sont plus performants et consomment moins d’énergie que les lampes UV et ballasts Wedeco actuels. Le mélange novateur gaz/amalgame, le revêtement longue durée et les ballasts électroniques perfectionnés Ecoray assurent un meilleur rayonnement UV et une meilleure stabilité des températures pour des performances supérieures en fonctionnement. Les essais sur le terrain indiquent une progression de la fiabilité et de la durée de service, ce qui se traduit par une réduction des remplacements et des coûts de maintenance pour les clients. En outre, Ecoray est « prêt à l’emploi », il n’est donc pas nécessaire de modifier les systèmes en place avant de l’installer.

Selon la lampe, le type de ballast et le fonctionnement du système, Ecoray consomme en moyenne jusqu’à 20 % d’électricité en moins que les lampes UV de la génération précédente soumises aux mêmes conditions, abaissant de ce fait les frais d’exploitation. Sur le plan du bilan carbone, l’adoption d’Ecoray représente, par lampe et pendant tout son cycle de service, une réduction de 220 kg des rejets de CO2 dans l’air. De plus, son amalgame requiert jusqu’à 86 % de mercure de moins que les lampes UV comparables, un plus pour l’environnement.

Bien que conçu expressément comme produit de remplacement pour les systèmes de désinfection des eaux usées à canaux ouverts Wedeco TAK, Ecoray n’est pas un produit de second plan. « Grâce à l’évolution de sa technologie et à sa qualité supérieure, nous pensons qu’Ecoray va intéresser les clients de Wedeco et en attirer de nouveaux, espère Antje Schmidt, chef de produits UV au service après-vente. Il est inclus dans le concept TotalCare, qui intègre la commande, la maintenance, l’inspection régulière et proactive des systèmes Wedeco, mais également la fourniture de pièces détachées d’origine et de services d’audit pour assurer une efficacité durable du système et une diminution des coûts pour les clients. »

Les lampes UV et les ballasts électroniques Ecoray seront également proposés comme équipements d’origine dans plusieurs systèmes UV Wedeco pour applications eau potable et eaux usées.

Photos Xylem

avant le Michele Jimenez