It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Le coût que vous ne mesurez pas. Comment l’efficacité haut de gamme réduit au minimum le TCO

Quand la pompe la moins chère devient la décision la plus coûteuse

Si votre service achats évalue les systèmes de pompage uniquement sur la base du prix initial, vous mesurez le mauvais indicateur.

Nous comprenons cette pression. Les cycles d’approvisionnement sont guidés par la visibilité budgétaire, et le CAPEX d’une pompe est le paramètre le plus direct sur lequel agir ; il apparaît immédiatement dans l’offre. Tout le reste — l’énergie qu’elle consommera au fil de milliers d’heures de fonctionnement, la maintenance qu’elle exigera, le dioxyde de carbone qu’elle générera — reste caché dans l’avenir. Pourtant, pour la plupart des applications de pompage à fort nombre d’heures de fonctionnement, l’énergie domine la dépense globale du cycle de vie dans une proportion telle qu’elle peut rendre le prix d’achat initial presque négligeable dans l’équation totale.

Le piège est bien connu : sélectionner l’équipement au CAPEX le plus bas et provoquer silencieusement des années de dépenses opérationnelles évitables. Ensemble, nous pouvons changer cette logique.

Ce qui détermine le coût réel d’une pompe

Une pompe ne coûte pas ce que vous payez pour l’acheter. Elle coûte ce qu’elle consomme pendant toute sa durée de vie opérationnelle.

Lorsque les systèmes de pompage ne sont pas optimisés — points de fonctionnement surdimensionnés, fonctionnement à vitesse fixe, faible adaptation hydraulique au profil de charge réel — chaque heure de fonctionnement devient une heure de dépense électrique inutile. L’inefficacité ne s’annonce pas. Elle s’accumule silencieusement sur des dizaines de milliers d’heures, s’ajoutant à vos factures d’énergie et à vos rapports carbone.

Voici à quoi ressemble ce scénario dans la pratique. Prenons une pompe fonctionnant 8 000 heures par an, un chiffre réaliste pour des applications de process continu dans les installations de loisirs, les services des bâtiments commerciaux ou les environnements industriels légers. Avec un tarif d’électricité commercial au Royaume-Uni de £0,25 par kWh, l’écart entre une pompe bien adaptée, à haute efficacité, et une ancienne unité à vitesse fixe peut représenter plusieurs milliers de livres de coûts d’exploitation annuels, par pompe. Sur un système comportant plusieurs points de fonctionnement, cet écart devient encore plus significatif.

La méthode est simple : modéliser le fonctionnement de la pompe selon son profil de charge réel, calculer la puissance moyenne absorbée pondérée par le temps dans chaque condition de fonctionnement, puis la traduire en consommation électrique annuelle, en coûts et en émissions de CO2. Les données d’entrée — durée de fonctionnement, tarif, répartition de la charge — sont identifiables pour presque n’importe quelle application. Ce qu’il faut, c’est la volonté d’exiger la comparaison.

C’est exactement ce que nous faisons, en travaillant aux côtés de nos clients pour construire le business case avant qu’une décision de spécification ne soit prise.

De l’analyse à l’action : en partenariat avec FT Leisure

Il ne s’agit pas d’un cadre théorique. C’est ce que nous avons mis en œuvre avec FT Leisure, un client OEM basé au Royaume-Uni qui intervient sur le marché de la rénovation et des loisirs, lorsque son équipe évaluait la modernisation de pompes sur une série d’installations existantes.

En collaboration avec Andy Murphy, Refurbishment Solutions Manager chez FT Leisure, notre équipe Xylem a réalisé une comparaison complète du ROI et des émissions entre la solution de pompage existante, non optimisée, et une modernisation proposée utilisant la gamme centrifuge haute efficacité NSCSX de Lowara :

  • 2 × Lowara NSCSX 125-250/110/404CCZ
  • 2 × Lowara NSCSX 100-200/75/404CCZ

Ces unités ont été sélectionnées non seulement pour leurs indices d’efficacité, mais aussi pour leur adaptation hydraulique à l’application, garantissant cet alignement au point de fonctionnement qui rend les données d’efficacité réelles et non théoriques.

Les résultats

En utilisant 8 000 heures de fonctionnement annuelles et le tarif d’électricité commercial en vigueur au Royaume-Uni (£0,25/kWh), l’analyse a fourni une vision claire de la valeur en jeu

Lowara NSCSX 125-250/110/404CCZ

  • Économies annuelles sur les coûts d’électricité : ~£11 467
  • Variation des coûts de maintenance : -£1 800/an
  • Économies nettes totales annuelles : ~£9 667
  • Réduction annuelle des émissions : ~8 898 kg CO₂e
  • Temps de retour sur investissement : ~8 mois

Lowara NSCSX 100-200/75/404CCZ

  • Économies annuelles sur les coûts d’électricité : ~£10 893
  • Variation des coûts de maintenance : -£1 800/an
  • Économies nettes totales annuelles : ~£9 093
  • Réduction annuelle des émissions : ~8 453 kg CO₂e
  • Temps de retour sur investissement : ~7 mois

Au total, les deux modernisations permettent une économie brute d’électricité de plus de £22 360 par an et une économie nette totale combinée supérieure à £18 000 par an, une fois toutes les variations de coûts, y compris la maintenance, prises en compte. C’est ce chiffre qui compte : une valeur prudente, intégrant l’ensemble des coûts, qui résiste à tout examen dans le cadre d’une revue achats.

Sur les deux groupes de pompes, la modernisation permet également une réduction combinée des émissions avoisinant 17 350 kg de CO₂e par an, des économies de carbone opérationnel qui se reflètent directement dans les progrès du reporting Scope 2 pour les clients finaux de FT Leisure.*

Les temps de retour sur investissement — mesurés en mois, et non en années — redéfinissent radicalement le sens du mot « modernisation » dans une discussion achats. L’investissement en capital dans le bon équipement s’amortit de lui-même avant même la fin de la première année d’exploitation.

« Avec la hausse des coûts de l’énergie, améliorer l’efficacité n’est plus une option — c’est un impératif business. Le partenariat avec Xylem nous a permis de quantifier l’impact réel de la modernisation de systèmes de pompage obsolètes, en démontrant des économies de coûts claires, un retour sur investissement rapide et une réduction des émissions. Cela a radicalement changé la manière dont nous interagissons avec les utilisateurs finaux, en faisant passer l’attention du coût initial vers la valeur à long terme et des résultats mesurables. »
Andy Murphy, Refurbishment Solutions Manager, FT Leisure

Les achats peuvent impulser le changement

L’enseignement du projet FT Leisure est reproductible dans presque toutes les applications de pompage à fort nombre d’heures de fonctionnement, que vous gériez une installation de loisirs, un bâtiment commercial, un process industriel ou une installation d’alimentation en eau.

Le changement est simple : exiger des comparaisons sur le cycle de vie, et pas seulement des devis initiaux. Construire la comparaison sur des hypothèses claires et vérifiables comme la durée de fonctionnement annuelle, le tarif électrique réel et le profil de charge opérationnel réel, et la bonne réponse devient visible. Vous n’êtes pas obligés de nous croire sur parole ; fiez-vous aux données quantitatives.

Et les données, dans notre expérience, pointent constamment dans la même direction : l’énergie est le facteur de coût dominant, l’efficacité est la voie la plus rapide pour réduire les coûts du cycle de vie et les émissions, et les systèmes les mieux placés pour atteindre ces résultats sont ceux qui sont spécifiés en tenant compte de l’adaptation hydraulique dès le premier jour.

« Ce type d’analyse est observée dans de nombreux marchés et applications : les clients qui passent d’une logique CAPEX à une logique de coût du cycle de vie sont ceux qui prennent meilleures décisions pour leurs opérations, leurs budgets et leurs objectifs de durabilité. Les données existent. Notre rôle est de les mettre en lumière le plus tôt possible dans le processus de décision afin de faire la différence. »
Chiara Lucia Tregnago, Strategy & Product Support Lead, Applied Water — Xylem

C’est là que nous pouvons travailler ensemble. Nos équipes sont prêtes à réaliser la même analyse sur vos installations, en quantifiant l’écart entre vos performances actuelles et ce que la technologie optimisée Lowara peut offrir, présenté sous la forme d’un business case sur lequel vos parties prenantes peuvent agir.

La question n’est pas de savoir si la modernisation a du sens sur le plan financier. Pour la plupart des applications à fort nombre d’heures de fonctionnement, l’analyse montre que oui. La question est : combien de temps êtes-vous prêts à attendre avant d’en voir la preuve ?

Calculons les chiffres pour vos opérations

Nous travaillons chaque jour aux côtés des collectivités, OEM, ingénieurs des services du bâtiment et gestionnaires d’installations pour remplacer les hypothèses par des données et le prix initial par la valeur totale.

Si vous disposez d’une installation de pompage existante et souhaitez comprendre ce que la technologie optimisée Lowara pourrait apporter en matière d’économies d’énergie, de retour sur investissement et de réduction du carbone, contactez votre équipe commerciale Xylem pour demander une comparaison sur le cycle de vie adaptée à votre application.

*Les calculs carbone sont basés sur les émissions opérationnelles de Scope 2 en utilisant le facteur d’émission du réseau britannique de l’IEA (0,194 kg CO₂e/kWh). Le carbone incorporé n’est pas inclus dans cette analyse. Les économies sont basées sur les paramètres opérationnels détaillés ci-dessus ; les résultats réels varieront en fonction des conditions spécifiques du site, du profil de durée de fonctionnement et des tarifs énergétiques en vigueur.