It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto

Disinfezione per acquatica e piscine

Manutenzione della piscina per sostenere l’acqua di alta qualità nelle piscine commerciali e competitive

I sistemi di disinfezione adeguati per i balneanti sono una delle principali responsabilità della salvaguardia delle installazioni acquatiche. Una piscina adeguatamente disinfettata è una piscina che ha alghe e altri organismi sotto controllo e la possibilità di trasmissione delle infezioni è minima. Il processo di disinfezione delle piscine e delle spa è influenzato da una serie di fattori. Questi includono l’equilibrio del pH dell’acqua, la sua temperatura, gli scarti ambientali e la contaminazione dell’utente. Vi è un equilibrio tra il livello di contaminanti e i rifiuti nell’acqua e la quantità di disinfezione da utilizzare. Maggiore è la contaminazione nell’acqua, maggiore sarà il disinfettante necessario. 

Il processo tipico per disinfettare una piscina, una spa o un impianto acquatico 

Le sostanze chimiche più comuni utilizzate nella disinfezione delle piscine sono il bromo e il cloro. Queste sostanze chimiche reagiscono e uccidono i microrganismi inattivi e ossidano gli altri contaminanti presenti nell’acqua. L’ossidazione è essenziale per mantenere un ambiente di nuoto igienico e contribuire a ridurre il numero di patogeni che vengono introdotti nell’acqua dai balneanti e dall’ambiente. 

La tecnologia UV può essere utilizzata per integrare l’uso del cloro per la disinfezione in due modi: 

  1. Disattivare i patogeni tolleranti al cloro come il criptosporidio e ridurre il rischio di infezione per i balneanti. 

  2. Distruggere i sottoprodotti di disinfezione del cloro (cloramine) che sono dannosi per i balneanti. Le cloramine sono i composti responsabili dell’odore sgradevole negli ambienti delle piscine. 

La disinfezione UV migliora la qualità dell’aria, può ridurre l’utilizzo di sostanze chimiche ed eliminare la necessità di trattamenti antiurto. Di conseguenza, si riduce la corrosione delle superfici e delle attrezzature della piscina e si riduce la minaccia di chiusura della piscina. 

Quali soluzioni offre Xylem per disinfettare la tua piscina? 

Xylem offre un’ampia gamma di soluzioni di disinfezione per garantire la sicurezza della tua piscina e offrire ai tuoi ospiti un’esperienza acquatica piacevole.  

Sistemi di disinfezione a raggi ultravioletti  

La disinfezione a raggi ultravioletti è una soluzione di disinfezione ecologica comunemente utilizzata nelle applicazioni commerciali, industriali e municipali. Nei locali per le acque ricreative, i sistemi UV vengono utilizzati per eseguire la disinfezione e la riduzione della cloramina. La luce UV inattiva i microrganismi come il criptosporidio resistente al cloro e altri patogeni senza l’uso di sostanze chimiche. I raggi UV scompone anche sottoprodotti di disinfezione sgradevoli e nocivi come le clorammine che si formano quando il cloro viene aggiunto all’acqua. Xylem offre un’ampia gamma di sistemi UV a bassa e media pressione per applicazioni acquatiche commerciali e residenziali.  

Analizzatori/Controllori 

I controller chimici misurano e mantengono il controllo dei parametri chiave, tra cui cloro libero, cloro totale, ORP, pH e conduttività. Offriamo una gamma di controller che misurano e comunicano per garantire che l’applicazione acquatica sia protetta da virus, batteri e oocisti del cryptosporidium.  

Temperatura dell’acqua, livelli di pH, agenti contaminanti e utenti previsti sono tutti fattori che determinano la creazione di una strategia di disinfezione