It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Prevenzione della crescita marina

Una soluzione sicura per l’iniezione in qualsiasi circuito di acqua di mare

Nei processi basati sull’acqua di mare, il costo delle incrostazioni può essere notevole. Le macro incrostazioni da cozze, vongole, ostriche, anemoni marini e barnacoli, insieme alle micro incrostazioni da batteri, melma e alghe, possono limitare notevolmente il flusso dell’acqua di raffreddamento alle superfici dello scambiatore di calore, accelerare la corrosione localizzata limitando la diffusione dell’ossigeno e causare turbolenze distruttive agli ingressi, il tutto che può influire sulle prestazioni e ridurre la durata delle apparecchiature interessate. 

La competenza di Xylem nelle soluzioni costiere e offshore

Xylem vanta oltre quarant’anni di esperienza nella fornitura di soluzioni efficaci per gli impianti costieri e le piattaforme offshore in vari settori, tra cui petrolio e gas, navale, raffinazione ed energia. La nostra esperienza comprende: 

  • Strutture offshore: piattaforme fisse, FPSO, FLNG, strutture a gravità, semi sommergibili, navi da trivellazione e parchi eolici. 
  • Impianti terrestri: centrali elettriche e industrie petrolchimiche. 
  • Applicazioni navali: navi, navi, cisterne, flotte navali, navi da crociera e container, nonché vettori cargo e gas. 

Sfide con i metodi di clorazione tradizionali

La clorazione è un biocida ben accettato per il trattamento dell’acqua di mare biologicamente inquinata; tuttavia, l’uso manuale e lo stoccaggio in massa di cloro rappresentano generalmente un pericolo inaccettabile per la sicurezza del terreno o soprattutto offshore. L’aumento delle preoccupazioni normative ha limitato l’uso di metodi alternativi, come il rame, a causa del suo rilascio nell’ambiente acquoso. 

Presentazione del sistema elettrolitico Chloropac®

Per affrontare queste sfide, il sistema di elettrolizzatore Chloropac® offre una soluzione più sicura ed efficiente. Questo sistema utilizza un rivestimento anodico attivo e corrente elettrica diretta per prevenire la crescita marina e il guasto delle apparecchiature. Generando una soluzione diluita e sicura di ipoclorito di sodio in loco, il sistema Chloropac permette l’iniezione diretta nei circuiti dell’acqua di mare, combattendo efficacemente la crescita marina. Il sistema è conforme alle rigide normative ed è disponibile in vari tipi di celle di base per soddisfare le diverse esigenze. 

 

La crescita marina come barnacoli e alghe può ridurre la velocità delle navi fino al 30%, aumentando la resistenza, i costi del carburante e le emissioni