It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Soluzioni per il trattamento delle acque piovane

Torna a Stormwater Home
Water stream flowing out the underground tunnel into the Lybid river in Kyiv.

Le centrali elettriche, i siti minerari e altri impianti o operazioni di grandi dimensioni devono spesso trattare le acque piovane create nei loro terreni. I siti industriali possono generare deflussi contenenti diversi tipi di agenti contaminanti, tra cui l’arsenico dal deflusso di depositi di carbone al mercurio, al selenio, ai metalli e ad altri agenti inquinanti da una varietà di processi, che devono essere trattati in conformità prima dello scarico. 

Xylem vanta decenni di esperienza nel trattamento dell’acqua e delle acque reflue, comprese le acque piovane. La chimica dell’acqua determinerà il tipo di trattamento utilizzato, tuttavia le nostre soluzioni possono includere liquidi come chiarificazione, carbone attivo granulare (GAC), resina, soluzioni a membrana, trattamento biologico e altre soluzioni che soddisferanno gli obiettivi di trattamento. 

Xylem fornisce anche soluzioni di emergenza e mobili quando il trattamento dell’acqua è una necessità immediata. Siamo in grado di fornire le soluzioni di pompaggio e trasporto dell’acqua appropriate per dirigere l’acqua dal personale o dalle aree in cui la sicurezza può rappresentare un problema. 

Questi sistemi temporanei possono anche essere messi in funzione in modo proattivo prima delle fluttuazioni meteo stagionali per mantenere la conformità degli effluenti e il tempo di attività generale. I nostri servizi di trattamento dell’acqua possono anche essere combinati con la manutenzione delle condutture, i contratti di manutenzione e altri servizi programmati. 

Xylem offre opzioni personalizzate supportate da un’ampia rete di servizi. I dati in tempo reale, il monitoraggio e le capacità di previsione migliorano ulteriormente le prestazioni, supportando un processo decisionale operativo più proattivo quando cambiano le condizioni meteorologiche e di flusso. Il risultato è una migliore visibilità del sistema, un uso più efficiente dell’infrastruttura e una maggiore prontezza sia per le operazioni di routine che per gli eventi meteorologici.

Domande frequenti

Le soluzioni per il trattamento delle acque piovane rimuovono gli inquinanti come sedimenti, oli, metalli pesanti, nutrienti e altri contaminanti prima che il deflusso venga scaricato nei corsi d’acqua naturali. Ciò aiuta a proteggere gli ecosistemi acquatici e supporta la conformità ambientale.

I requisiti di trattamento dipendono dal profilo inquinante delle acque piovane che vengono scaricate. Gli approcci di trattamento più comuni includono la disinfezione UV per inattivare gli agenti patogeni in caso di sovraportata fognaria combinata, i liquidi adsorbenti speciali, tra cui argilla d’organo e carbone attivo, per rimuovere gli idrocarburi e i metalli pesanti dalle acque piovane industriali e la filtrazione fisica per ridurre i solidi sospesi e la torbidità. Le configurazioni di trattamento modulari e basate su imbarcazioni forniscono opzioni di implementazione flessibili che possono essere mobilizzate rapidamente, come dimostrato da una raffineria della California meridionale che ha risolto le violazioni dello scarico delle acque piovane NPDES entro cinque giorni utilizzando un sistema di trattamento basato su imbarcazioni Xylem.

Richiedi maggiori informazioni

Contattare Xylem per ulteriori informazioni sulle soluzioni disponibili.