It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Scarico liquido zero per la produzione di energia

Conformità ELG grazie alla tecnologia di cristallizzazione avanzata per le centrali elettriche a combustibile fossile e nucleare

Le centrali elettriche, che si tratti di combustibile fossile o nucleare, generano acque reflue provenienti da più fonti, tra cui desolforazione dei gas di scarico, gestione delle ceneri, scarico delle caldaie e delle torri di raffreddamento e deflusso delle acque piovane. Ogni flusso contiene diversi contaminanti a vari livelli di solidi totali disciolti (TDS) e solidi totali sospesi (TSS), creando complesse sfide di trattamento. Gli impianti che perseguono lo scarico di liquidi zero (ZLD) mirano a recuperare e trattare queste acque reflue, soddisfacendo i requisiti di autorizzazione, gli obiettivi di sostenibilità e i limiti di contaminazione definiti dalle linee guida sulla limitazione degli effluenti (ELG).

I sistemi ZLD in genere integrano processi di pre-trattamento, evaporazione e cristallizzazione per concentrare e recuperare l’acqua, convertendo i contaminanti residui in rifiuti solidi. Il pretrattamento rimuove i solidi sospesi e la durezza per impedire la formazione di incrostazioni, mentre gli evaporatori termici o meccanici separano l’acqua dai sali disciolti. La salamoia concentrata viene quindi trasformata in cristallizzanti per generare sali solidi adatti per lo smaltimento o il riutilizzo sicuro. Eliminando lo scarico di liquidi, ZLD non solo garantisce la conformità normativa, ma massimizza anche il riutilizzo dell’acqua, riduce l’assunzione di acqua fresca e riduce al minimo l’impatto ambientale.

Gli impianti di produzione di energia elettrica che perseguono ZLD devono gestire più flussi di acque reflue pur mantenendo la conformità normativa


Trattamento ZLD avanzato

La chimica dell’acqua determinerà quali soluzioni comprendono il treno di trattamento. Per alcune applicazioni che richiedono ZLD, Xylem combinerà la soluzione Vacom One-Step con un sistema a osmosi inversa (RO) o un tipo di chiarificazione come una flottazione ad aria dissolta (DAF) o un sistema di chiarificazione con zavorra CoMag® per gestire i solidi totali dissolti (TDS). Ciò è particolarmente vero se l'acqua contiene ~5.000 mg/l di arsenico e selenio o altri contaminanti.

Il sistema monofase ZLD Vacom di Xylem combina evaporazione e cristallizzazione in un unico processo, consentendo di trattare le acque reflue con un’ampia gamma di TDS. Il funzionamento ad alto flusso garantisce un processo efficiente e, poiché i contaminanti si cristallizzano, perlustrano l'interno del sistema, prevenendo incrostazioni e incrostazioni.

Trattamento per intervallo TDS

  • Sotto 30.000 mg/l TDS: Prima del trattamento con il sistema Vacom One-Step, le acque reflue in questa gamma possono richiedere un pretrattamento, come l'osmosi inversa (RO), la flottazione dell'aria dissolta (DAF) o altri processi di chiarificazione.
  • Oltre 30.000 mg/l TDS: La soluzione di scarico a zero liquidi (ZLD) monofase Vacom di Xylem è in grado di trattare efficacemente gli effluenti in questa gamma senza la necessità di pretrattamento.

Esiti del trattamento

Il processo monofase Vacom produce due tipi di materiale:

  • Acqua trattata – Acqua pulita che può essere scaricata in conformità alle normative o riciclata attraverso il processo per ulteriori trattamenti.
  • Solidi cristallizzati – A seconda della chimica dell’acqua, i solidi possono essere secchi o formare un impasto semiliquido con consistenza variabile.

I solidi secchi possono essere inviati fuori sede per lo smaltimento. Il liquame può essere sottoposto a ulteriori trattamenti e separazione dei liquidi utilizzando una filtropressa per produrre solidi più secchi. In alcuni casi, i fanghi delle centrali elettriche a combustibile fossile possono essere combinati con ceneri mosse e riutilizzati per applicazioni commerciali, come l’asfalto o il gesso per la produzione di cartongesso.

Con Vacom One-Step di Xylem, gli impianti di produzione di energia possono:

  • Ridurre al minimo o eliminare lo scarico di liquidi
  • Recuperare l’acqua per riutilizzarla
  • Riduzione dei costi di gestione e smaltimento dei rifiuti
  • Supportare la conformità normativa e gli obiettivi di sostenibilità