It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto
  • Costi HVAC

    Il controllo dei costi è sempre più problematico a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e la necessità di affrontare il cambiamento climatico

Costi HVAC

I costi associati ai sistemi HVAC hanno sempre rappresentato un investimento significativo. Sistemi efficaci hanno un prezzo elevato, la manutenzione e gli aggiornamenti contribuiscono ad aumentare le spese. Negli ultimi anni, questi costi sono aumentati in modo esponenziale, poiché un clima sempre più imprevedibile impone maggiori performance ai sistemi HVAC. Questo ha portato a una maggiore frequenza di interventi di manutenzione e aggiornamento, oltre a una riduzione della durata di vita di altri sistemi che, in alcuni casi, hanno richiesto una completa sostituzione.

Affrontare efficacemente queste sfide richiede di approfittare al massimo dei progressi tecnologici per migliorare l’efficienza e creare sistemi ecologici ed energeticamente efficienti.

Analisi efficiente dei costi

Sebbene “efficienza energetica” possa sembrare un concetto alla moda, rimane una considerazione cruciale  sul tema dei costi. La crescente consapevolezza sul cambiamento climatico l’ha resa un argomento centrale, ma nel controllo dei costi è una parte integrante della creazione di sistemi performanti a costi accessibili. 

Fortunatamente, per quanto i nostri progressi scientifici abbiano avuto un impatto sul pianeta, hanno anche fornito alternative ai combustibili fossili e metodi per la conservazione dell’energia, contribuendo alla creazione di sistemi efficienti dal punto di vista energetico e dei costi.

Le spese associate all’alimentazione dei sistemi non derivano solo dall’efficienza nell’uso del loro carburante; vari fattori influenzano i costi operativi e di manutenzione dei sistemi HVAC. Fortunatamente, i progressi tecnologici consentono un monitoraggio e un’analisi più accurati dei costi, facilitando la calibrazione continua dei sistemi HVAC per farli funzionare nel modo più efficiente possibile in ogni momento. Inoltre, aprono la strada allo sviluppo di nuovi modi per ridurre i costi in futuro.

Le nostre soluzioni

In Xylem, offriamo una gamma di gruppi di pressione a velocità variabile preconfigurati. Rinnovare i vecchi sistemi tradizionali a velocità fissa può portare a una riduzione del consumo energetico fino al 70%. Inoltre, forniamo pompe con controller intelligenti integrati.

La maggior parte dei nostri prodotti può essere adattata per soddisfare le esigenze specifiche e requisiti particolari dei vostri impianti. Scopri come le soluzioni di Xylem possono aiutarti ad ottenere l’efficienza e la convenienza dei sistemi HVAC. 

Torna a HVAC

Ecocirc: Un scelta intelligente

Circolatori residenziali ad alta efficienza, semplicità e affidabilità in una soluzione unica e straordinariamente competitiva.

Pompe HVAC Lowara

Pompa in linea ad alta efficienza ottimizzata per il controllo a velocità variabile.

Soluzioni di riscaldamento HVAC

Prodotti e soluzioni altamente efficienti per consentire un elevato comfort con un basso consumo energetico

Soluzioni di raffrescamento HVAC

Sistemi di raffreddamento completi ed efficienti dal punto di vista energetico per soddisfare gli standard più elevati