Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
Scoprite le acque di Londra

Scoprite le acque di Londra

Con una popolazione di otto milioni di abitanti e 30 milioni di turisti ogni anno, Londra deve farsi carico di diversi problemi idrici. Nel corso degli anni, i prodotti Xylem (compresi i marchi Flygt, Lowara, Leopold e Sanitaire) hanno aiutato la città a risolvere questi problemi, dal monitoraggio di una delle più grandi barriere mobili al mondo al trasporto dell’acqua in una delle zone finanziarie più frenetiche del Regno Unito. Ecco i retroscena delle “acque” di Londra.                                                                                

1.png   Aeroporto di Heathrow

 

L’aeroporto di Heathrow è considerato uno dei più trafficati al mondo per numero di passeggeri. Le pompe e gli aeratori Flygt supportano il pompaggio dell’acqua piovana e delle acque reflue e garantiscono il deflusso dell’acqua dalle piste, nonché la rimozione rapida ed efficiente delle acque luride, per evitare problemi nell’aeroporto. Heathrow utilizza anche i quadri di comando per le pompe Flygt approvati dalla BAA, per controllare e monitorare la rete di drenaggio.


  Impianto di depurazione di Hampton

 

I filtri rapidi a gravità Leopold Underdrain sono essenziali per i processi di filtrazione del più grande impianto di depurazione del Regno Unito. Questi processi consentono all’impianto di Hampton di produrre acqua potabile di qualità tra le migliori al mondo. Le apparecchiature Leopold per la filtrazione vengono impiegate anche nei vicini impianti di Hornsey e Chingford.


 

BBC Television Centre

 

BBC Television Centre è la sede centrale della BBC. Inaugurato ufficialmente nel 1960, a tutt’oggi è ancora uno dei principali centri televisivi nel Regno Unito. Nella sede centrale vengono impiegate pompe per riscaldamento con gruppi di pressurizzazione a velocità variabile Hydrovar.


 

Kalanithy Vairavamoorthy

Stadio del Chelsea FC

 

Le pompe Flygt serie 2000 vengono utilizzate per rimuovere l’acqua in eccesso che cola dal tetto dello stadio.


  Hyde Park

 

Il lago Serpentine è un lago ricreativo ad Hyde Park. Nelle numerose fontane intorno al lago sono installate pompe Flygt serie 3000. Il lago Serpentine e le sue fontane attirano ogni anno molti turisti.


 

Buckingham Palace

 

Buckingham Palace e i numerosi edifici circostanti hanno sottoscritto contratti di manutenzione con Flygt per garantire un funzionamento ottimale delle pompe per tutto l’anno.


 

leicster.png

Leicester Square

 

Square, molto vicino a uno degli schermi c’è una piccola stazione di pompaggio Flygt. Se la stazione si riempisse d’acqua, l’effluente si riverse-rebbe inevitabilmente nel cinema. Per evitare questo problema è stato installato un quadro elettrico Flygt con un sistema remoto di comuni-cazioni GSM. Quando si manifestano i primi segnali di allagamento, viene lanciato un allarme per informare il personale competente.


 

houseofparliment.png

Houses of Parliament

 

Houses of Parliament è l’edificio in cui hanno sede le due camere del Parlamento del Regno Unito: la Camera dei Lord e la Camera dei Comuni. Questo celebre edificio-simbolo è provvisto di pompe multistadio verticali Lowara con gruppi a velocità variabile Hydrovar.


 

adelphi.png

West End

 

La famosa zona di Londra “West End” è celebre per i numerosi e diversi teatri. L’Adelphi- Theatre utilizza pompe ad acqua raffreddata Lowara da 30 kW.


 

London Underground

Metropolitana di Londra

Circa 310 unità di controllo delle pompe Flygt sono posizionate strategicamente in vari punti della rete metropolitana di Londra, per raccogliere in remoto i dati critici sui liquidi in numerosi tunnel, stazioni e scale mobili. Le informazioni vengono inviate alle postazioni di lavoro Aquaview intorno alla metropolitana, la più grande installazione Aquaview nel Regno Unito. I dati vengono utilizzati per stabilire la necessità di impiego di singole pompe Flygt per il drenaggio e la relativa portata, per evitare che l’acqua raggiunga livelli pericolosi che possono causa-re la chiusura della rete per motivi di sicurezza.


 

Canary Wharf

 

Canary Wharf è uno dei principali distretti commerciali del Regno Unito, in cui si trova-no molti degli edifici più alti del paese. A copertura di tutta l’area sono installate diverse pompe Flygt e stazioni telemetriche. La rete di pompe Flygt comunica con un grande sistema SCADA, che si trova nel centro di controllo e di manutenzione di Canary Wharf.


  Neal Keny-GuyerImpianto per le acque luride

 

L’impianto per il trattamento delle acque luride di nuova costruzione fornirà acqua per soddisfare il maggiore fabbisogno che un grande evento sportivo comporta per la città di Londra. Tutte le acque reflue e gli effluenti prodotti da quest’impianto verranno pompati all’impianto Beckton STW per essere poi trattati, utilizzando anche diffusori Sanitaire per l’aerazione.


 

thames.png

La Thames Barrier

 

La Thames Barrier è una delle più grandi barriere mobili al mondo e il suo scopo principale è di evitare lo straripamento di acque a Londra in caso di temporali e anomali innalzamenti delle maree. In fase di costruzione, nella barriera sono state installate 12 pompe Flygt, che sono tuttora in funzione. Per il monitoraggio ambientale e l’acquisizione dei dati sono state installate unità telemetriche D7000. I livelli dell’acqua vengono monitorati in diversi punti del fiume, per abbassare o alzare rapidamente la barriera in modo da controllare i livelli a monte e protegge-re le aree circostanti dallo straripamento.


 

kanot.png

Corsi d’acqua pulita

 

Le pompe Flygt producono portate critiche da gara, per riprodurre un’esperienza di canottaggio il più realistica possibile. Il sistema MAS di monitoraggio e supervisione controlla i segnali emessi dai sensori delle pompe, riguardanti ad esempio la temperatura e l’olio. Il sistema offre alle pompe un livello di protezione superiore, onde evitare che il corso d’acqua subisca potenziali guasti e danni alle pompe.


 

beckton.png

Impianto di depurazione di Beckton

 

L’impianto di depurazione di Beckton, sulla sponda nord del Tamigi, serve una popolazione di 3,5 milioni di abitanti ed è stato costruito nel 1865. I diffusori con membrana Silver Series Sanitaire sono installati nei condotti di aerazione che compongono l’impianto per il tratta-mento attivo delle acque reflue, in cui avviene il trattamento biologico secondario.


  mpianti di depurazione

 

Oltre a Beckton, anche altri impianti di depurazione sul Tamigi come Crossness, Longreach, Mogden e Riverside utilizzano apparecchiature Sanitaire per l’aerazione, agitatori sommergibili e pompe Flygt, dalla serie 2000 per il drenaggio alle serie 3000 e 3001.

 
da Illustration/Nils-Petter Ekwall