It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Una stazione di pompaggio prefabbricata Flygt a prova di intasamento

Una stazione di pompaggio prefabbricata Flygt a prova di intasamento

L’Allegany County Fairgrounds non disponeva di un’infrastruttura adeguata per la gestione delle acque reflue in occasione dei grandi eventi, per cui, in collaborazione con Sherwood-Logan & Associates e Xylem, ha deciso di sostituire la stazione di pompaggio ormai obsoleta. La nuova stazione di pompaggio Flygt TOP ha un design ottimizzato che rende impossibile l’accumulo di fango ed è dotata della tecnologia N a prova di intasamento, che riduce i costi e il consumo energetico.

L’Allegany County Fairgrounds, situato immediatamente a ovest di Cumberland, Maryland (Stati Uniti), occupa oltre 60 ettari lungo il fiume Potomac e, prima della pandemia di COVID, ospitava una serie di attività pubbliche e ricreative, tra cui eventi per famiglie come le sagre contadine, partite di baseball, feste private, concerti e festival come il DelFest.

Il frequente intasamento della vecchia stazione di pompaggio dopo i grandi eventi

Di pari passo alla crescita del numero di grandi eventi nel corso degli anni, era evidente che il centro non disponesse di un’infrastruttura adeguata per la gestione delle acque reflue, in grado di sostenere le esigenze del grande pubblico. Infatti, il numero di piazzole complete (con acqua, elettricità e fognature) e parziali (solo con acqua ed elettricità) era insufficiente per i grandi eventi, con il numero di richieste che superava di gran lunga quello dei posti a disposizione all’Allegany County. Basti pensare che solamente il DelFest aveva raggiunto più di 30.000 spettatori annuali in 13 anni.

Alla luce dell’aumento continuo delle presenze, era anche evidente che la vecchia stazione di pompaggio con trituratrice installata da un concorrente non sarebbe stata in grado di gestire il maggiore afflusso di acque reflue durante i grandi eventi come le sagre contadine e il DelFest.

Secondo Mark Yoder, P.E., Senior Project Manager dell’Allegany County, la vecchia problematica stazione con trituratrice richiedeva numerosi interventi di assistenza per disintasare la pompa dopo ogni grande evento.

“La pompa si intasava di continuo a causa delle salviette e dei pannolini”, spiega Yoder.

Un partner affidabile per risolvere il problema della stazione di pompaggio

Per risolvere il problema, lo staff dell’Allegany County aveva bisogno di un partner e soprattutto di una soluzione affidabile. Nel 2009, per un’altra stazione di pompaggio del centro, la Contea si era rivolta a Sherwood-Logan & Associates, Inc., distributore Xylem di Annapolis, Maryland, per l’acquisto e l’installazione di una stazione di pompaggio in fibra di vetro Flygt TOP con tecnologia e design che permettono al pozzetto di autopulirsi. Allora, si trattava di una novità assoluta per gli Stati Uniti e l’Allegany County Fairgrounds ha rappresentato la prima installazione della stazione di pompaggio Flygt TOP da parte di Xylem in tutto il Paese.

Da quando è stata installata più di 10 anni fa, la prima stazione di pompaggio in fibra di vetro TOP ha funzionato senza alcuna interruzione.

“Non abbiamo riscontrato nemmeno un problema”, conferma Yoder. “E non si è mai intasata”.

Yoder aggiunge che di norma il personale del centro provvedeva anche a pulire bene il pozzetto prima di ogni grande evento, sebbene non fosse strettamente necessario grazie al fondo autopulente innovativo per ridurre la manutenzione.

“Il sistema Flygt funzionava alla perfezione, il pozzetto si manteneva sempre pulito”, conferma.

Installazione veloce e design autopulente

Per la seconda stazione di pompaggio, lo staff del centro sapeva esattamente a chi rivolgersi e di quale soluzione aveva bisogno. Alla luce dei piani di ulteriore espansione del camping dell’Allegany County Fairgrounds nel 2020, era evidente che la stazione di pompaggio esistente con trituratrice dovesse essere sostituita. Con l’intenzione di aggiungere un’altra stazione di pompaggio Flygt TOP, l’Allegany County si è rivolta nuovamente a Sherwood-Logan & Associates per la progettazione e la realizzazione di una nuova soluzione.

I vantaggi di una stazione di pompaggio prefabbricata in fibra di vetro iniziano già dalla velocità di installazione. Le unità sono leggere e facili da movimentare. I tempi di scavo e accesso in spazi limitati sono ridotti al minimo, così come le opere murarie necessarie in loco.

Il design autopulente innovativo del fondo della coppa delle pompe delle stazioni di pompaggio prefabbricate Flygt convoglia direttamente i solidi e i detriti normalmente presenti nelle acque reflue all’ingresso delle pompe Flygt N, dove possono essere pompati con maggiore efficienza.

La stazione di pompaggio è rivestita internamente con una finitura liscia e uniforme che riduce al minimo l’accumulo di fango e grasso sulle pareti. Inoltre, le stazioni in fibra di vetro sono più resistenti alla corrosione e all’usura rispetto a quelle in calcestruzzo e non necessitano di rivestimenti protettivi interni aggiuntivi.

“L’unicità di questa soluzione è rappresentata dal fatto che si tratta di un pacchetto completo”, spiega Diane Graham, Project Manager in Sherwood-Logan & Associates. “Infatti, i singoli componenti non provengono da fornitori differenti”.

Alla fine, l’Allegany County ha optato per una seconda stazione di pompaggio Flygt TOP. Il nuovo impianto prevede un gruppo valvole flessibili con pannello di controllo che facilita considerevolmente l’accesso alle tubazioni e ai comandi della stazione di pompaggio, per le normali ispezioni, la manutenzione o l’assistenza.

Inoltre, poiché sia il pozzetto che il gruppo valvole vengono forniti completi di tubi, guide e attacchi, l’installazione e la messa in servizio risultano considerevolmente facili e veloci.

Riduzione del numero di interventi di assistenza e risparmio energetico del 25%

I progetti di ampliamento dell’Allegany County Fairgrounds sono iniziati nel gennaio 2020 e prevedono l’aggiunta di 30 nuove piazzole per camper con acqua, elettricità e fognature ed eventualmente di altre 36. Inoltre, è stata installata una nuova postazione di scarico separata, in modo che i camper non collegati direttamente alla rete fognaria possano smaltire le proprie acque reflue prima di lasciare il centro, riducendo quindi il flusso alla stazione di pompaggio con trituratrice esistente installata dal nostro concorrente, decisamente meno affidabile. La nuova stazione di pompaggio Flygt TOP, installata in primavera, è ben equipaggiata per sostenere il maggiore afflusso di acque reflue previsto, compreso quello proveniente dalla postazione di scarico.

“Con il ritorno degli eventi dal vivo e del grande pubblico, quando sarà finita la pandemia COVID, il County sarà pronto”, afferma Kevin Kamauf, Direttore dell’Allegany County Fairgrounds.

La soluzione completa di stazione di pompaggio prefabbricata Flygt e tecnologia N a prova di intasamento ha eliminato ogni problema di intasamento delle pompe ed è perfettamente in grado di sostenere le nuove piazzole. Infatti, grazie al design autopulente, la stazione di pompaggio TOP è in grado di smaltire più solidi sia depositati che flottanti rispetto a quelle con fondo piatto, mentre la tecnologia Flygt N assicura una maggiore efficienza e un risparmio energetico del 25%. Infine, questa soluzione ha contribuito a ridurre il numero di interventi di assistenza, oltre a garantire una maggiore tranquillità al cliente.

“La serie Flygt N con pompe di miscelazione e flussaggio è la soluzione definitiva per le applicazioni più gravose”, afferma Yoder. “Infatti, abbiamo deciso di installare le pompe Flygt in tutto l’impianto, ma soprattutto nei punti più problematici”.