It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Una soluzione di pompaggio innovativa consente risparmi energetici, economici e di spazio a Großostheim, Germania

Una soluzione di pompaggio innovativa consente risparmi energetici, economici e di spazio a Großostheim, Germania

La pittoresca cittadina bavarese di Großostheim, a meno di un’ora a sud-est di Francoforte, è famosa per le sue strade caratteristiche con case a graticcio e un mercato all’aperto che risale a secoli fa. Da molti anni, Großostheim collabora con Xylem per il trasporto di acqua potabile alla comunità grazie a sistemi di sollevamento Lowara.

Anche dopo oltre 20 anni di servizio affidabile, il gruppo di pompaggio Lowara esistente funzionava ancora perfettamente. Tuttavia, il comune ha deciso di procedere con un aggiornamento, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni complessive con una soluzione più moderna. Una delle principali sfide era rappresentata dallo spazio limitato. Era necessario un design compatto che consentisse un facile accesso per la manutenzione. Inoltre, Großostheim desiderava contenere i costi riutilizzando il più possibile le tubazioni esistenti.

“Il cliente voleva mantenere l'impianto di tubazioni esistente ottimizzando al contempo l’efficienza. Sapevamo di avere la soluzione perfetta per loro”, ha dichiarato Werner Becker, Service Sales Leader di Xylem.

Soluzione di pompaggio compatta, efficiente e intelligente

Per realizzare l’aggiornamento, Xylem ha collaborato con il comune per installare un moderno gruppo di pompaggio dotato di pompe e-SV con hydrovar® X. Questi prodotti versatili e avanzati sono equipaggiati con inverter integrato, che li rende intelligenti oltre che affidabili. La nuova configurazione è progettata per l’efficienza: aiuta a ridurre i consumi energetici, abbassa i costi operativi nel lungo periodo e garantisce un funzionamento fluido. Si tratta infatti di una delle soluzioni a più alta efficienza tra le pompe multistadio attualmente sul mercato.

Questa nuova generazione di pompe offre numerosi vantaggi:

  • Intelligenza – Grazie ad algoritmi avanzati e funzioni di controllo, ottimizza le prestazioni contenendo i costi operativi.

  • Efficienza – Garantisce una significativa riduzione del consumo energetico.

  • Design salvaspazio – Il sistema compatto richiede un ingombro molto ridotto senza compromettere le prestazioni.

  • Prestazioni – Migliora le prestazioni idrauliche aumentando la portata e la velocità.

Inoltre, Xylem ha lavorato fianco a fianco con il comune per adattare il sistema al layout esistente, evitando costose modifiche alle tubazioni.

Risoluzione delle sfide operative quotidiane e riduzione del rischio di guasto

Con il nuovo gruppo di pompaggio hydrovar® X installato, Großostheim ha risolto due problemi fondamentali.

Il primo era la necessità di riempire quotidianamente un serbatoio sopraelevato situato a 3 km di distanza. Questa operazione è complicata da lievi variazioni di altitudine che richiedono regolazioni del flusso senza provocare sbalzi di pressione. Il nuovo sistema gestisce tutto questo senza difficoltà.

Il secondo problema riguardava le frequenti esigenze di manutenzione. Questo aggiornamento semplifica i controlli di routine eseguiti più volte all’anno per gestire la fornitura e la pressione dell’acqua, oltre a garantire continuità operativa in caso di guasto del serbatoio sopraelevato.

Benefici operativi ed economici

“Siamo molto soddisfatti del nuovo gruppo di pompaggio: è poco più della metà delle dimensioni del precedente ed è molto più semplice da manutenere,” ha dichiarato Manfred Petermann, Responsabile del Servizio Idrico di Markt Großostheim.

In passato, servivano tre o quattro ore per sostituire una tenuta meccanica. Con e-SV hydrovar® X, il tempo di intervento è stato ridotto a 30 minuti o meno. Le dimensioni compatte del nuovo sistema consentono al personale del comune di utilizzare una gru con maggiore facilità, semplificando ulteriormente le operazioni di manutenzione.

Petermann ha aggiunto: “Abbiamo aumentato la portata da 180 m³/h a 230 m³/h mantenendo lo stesso consumo energetico. Questo significa 50 m³/h in più a costo zero aggiuntivo.”

L’implementazione di successo del gruppo di pompaggio e-SV hydrovar® X a Großostheim dimostra i benefici operativi ed economici a lungo termine derivanti da tecnologie di pompaggio all’avanguardia. Sebbene il comune di Großostheim abbia una storia secolare, i suoi operatori del servizio idrico stanno contribuendo a tracciare la rotta per l’innovazione nel pompaggio.

Guarda il video qui sotto per scoprire di più sui vantaggi della tecnologia di pompaggio di ultima generazione.