It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Una stazione di pompaggio galleggiante per un bacino enorme

Una stazione di pompaggio galleggiante per un bacino enorme

Il bacino di Abberton, nei pressi di Colchester (Inghilterra), riveste un ruolo strategico per la fornitura dell’acqua potabile a 1,5 milioni di persone nell’Essex. In occasione di un ulteriore ampliamento del grande bacino, era necessaria una soluzione per garantire la continuità di erogazione dell’acqua durante la ristrutturazione della stazione di pompaggio esistente.  I servizi noleggio Xylem  hanno trovato la soluzione di pompaggio provvisoria ideale. 

Situato alla periferia di Colchester, nella bellissima campagna dell’Essex, Abberton è un immenso bacino d’acqua dolce con una superficie di oltre 660 ettari ed è di proprietà e gestito da Essex & Suffolk Water (ESW), società del Gruppo Northumbrian Water.

Per soddisfare il crescente fabbisogno d’acqua ed evitare problemi in caso di siccità, ESW ha deciso di ampliare la capacità del bacino. Il progetto da 150 milioni di sterline intendeva consentire al bacino di Abberton non soltanto di raccogliere e conservare una quantità maggiore d’acqua, ma anche di garantire la disponibilità d’acqua per molti anni in futuro.

Una grande opera di ingegneria civile

Avviata nel 2010, l’espansione del bacino di Abberton rappresenta la maggiore opera di ingegneria civile in Inghilterra, a parte l’Olympic Park. Prima dell’espansione, il bacino aveva già una portata di 26 miliardi di litri d’acqua. Al termine dei lavori e dell’innalzamento di 3,2 metri della diga principale,  potrà contenere 41 miliardi di litri d’acqua.

I lavori di ampliamento comprendono anche la demolizione e la ricostruzione della stazione di pompaggio principale, che provvede a pompare l’acqua al depuratore locale.

Per garantire il pompaggio dell’acqua dal bacino durante i lavori, è stata realizzata una nuova stazione di pompaggio provvisoria accanto a quella esistente,  consentendo così di demolirla e di realizzarne una completamente nuova e rialzata rispetto all’originale.

Un ponte di barche con pompe Flygt

La realizzazione della stazione provvisoria ha  dato origine a numerose sfide. Infatti, aveva soltanto un livello di prelievo e, in caso di siccità, l’acqua disponibile sarebbe scesa al di sotto della stazione. Inoltre, la vicinanza all’argine del bacino la rendeva più suscettibile ad una torbidità elevata ed a problemi di qualità dell’acqua.

Gli esperti di noleggio Xylem hanno elaborato un piano per la realizzazione di un apposito ponte di barche che avrebbe ospitato le pompe sommergibili Flygt e sarebbe stato posizionato al centro del bacino in modo da prelevare l’acqua della migliore qualità possibile a qualsiasi livello, con il minimo contenuto di limo. Il ponte di barche sarebbe stato condotto al centro del bacino, quindi ancorato in corrispondenza di ogni angolo per restare sempre in questa posizione.

Xylem ha installato quattro pompe Flygt NS3301 all’interno del ponte di barche: tre per le normali operazioni di pompaggio e la quarta di riserva per i periodi di maggiore fabbisogno.

Pompaggio efficiente grazie agli azionamenti a frequenza variabile

Per collegare il ponte di barche alla stazione di pompaggio provvisoria è stato necessario posare oltre 300 metri di tubi pesanti. Per assicurare il funzionamento ottimale delle pompe e la massima efficienza di pompaggio possibile, nella stazione sono stati installati gli azionamenti a frequenza variabile Flygt. La soluzione di noleggio di Xylem ha consentito di mettere fuori servizio la stazione di pompaggio principale e di avviare i lavori di questa parte significativa del progetto di ampliamento.

“Il progetto al bacino di Abberton si è dimostrato un grande successo”, afferma Mick Boyle, Responsabile Noleggio in Xylem UK. “L’installazione fornita da Xylem ha consentito ad ESW di continuare a distribuire l’acqua nella regione come al solito, e confermato la nostra capacità di progettare sistemi provvisori di drenaggio su misura ed aiutare i clienti ad ottenere il risultato finale desiderato”.

Ora la nuova stazione di pompaggio di Abberton è completamente operativa ed il progetto di ampliamento è stato completato. Il livello del bacino è stato innalzato di un totale di 3 metri, che potenzialmente potranno aumentare la portata complessiva del bacino del 60%.

“Siamo rimasti estremamente soddisfatti dell’approccio innovativo di Xylem alle nostre esigenze di pompaggio durante il progetto”, afferma Kevin Packard, Ingegnere Capo in ESW. “La soluzione su misura ci ha consentito di continuare a distribuire acqua di alta qualità ai nostri clienti durante la realizzazione della nuova stazione di pompaggio”.

Per maggiori informazioni su Xylem e sui servizi di noleggio dell’azienda, visitate http://www.xylemwatersolutions.com.

da Simon