Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
Acqua intelligente: monitoraggio ambientale e analitica

Acqua intelligente: monitoraggio ambientale e analitica

Le tecnologie idriche intelligenti possono contribuire a monitorare gli ecosistemi in modo più efficiente e in tempo reale. Questo tipo di monitoraggio può quindi consentire di adottare decisioni più mirate in merito a qualità dell’acqua di superficie, fonti e falde acquifere nonché attività oceaniche e litoranee. Ecco come le tecnologie intelligenti Xylem contribuiscono a rilevare i trend e le condizioni delle acque del Fiume Mississippi e di Rio de Janeiro.

Le comunità devono affrontare diverse sfide dal punto di vista del monitoraggio delle acque di superficie e di falda. Infatti, oltre ad ottemperare alle limitazioni sempre più rigorose, devono essere in grado di individuare prontamente eventuali minacce come proliferazione di alghe, morie di pesci e accumuli di sedimenti, e proteggere le risorse d’acqua dolce prima e dopo le tempeste.

Le acque di falda sono minacciate anche dall’urbanizzazione e dai cambiamenti che hanno interessato di recente il mondo dell’agricoltura. Lo sfruttamento eccessivo ha portato all’esaurimento delle falde acquifere, con conseguente inaridimento dei pozzi, riduzione della qualità delle acque di falda, infiltrazioni d’acqua salata e cedimenti dei terreni.

Tuttavia, le tecnologie idriche intelligenti possono fornire alle comunità gli strumenti necessari per individuare le minacce in tempo reale e prepararsi al futuro. Ad esempio, i sensori remoti possono monitorare e rapportare costantemente una varietà di parametri delle risorse idriche.

I dati raccolti possono essere analizzati automaticamente per poter inviare le allerte, oppure per stabilire gli standard di riferimento per la qualità dell’acqua. Inoltre, il monitoraggio online continuo può aiutare a valutare le proprie risorse idriche e come stanno cambiando.

Tecnologie idriche intelligenti Xylem per il monitoraggio degli ecosistemi

Le tecnologie idriche intelligenti Xylem per il monitoraggio ambientale possono aiutare a migliorare la qualità dell’acqua e tutelare le risorse. Infatti, le nostre attrezzature sono in grado di raccogliere i dati in tempo reale e funzionare anche in condizioni estreme.

Per il monitoraggio ambientale e della qualità delle acque litoranee, il marchio YSI di Xylem offre sensori, strumenti, piattaforme software e di raccolta dei dati. Il marchio SonTek di Xylem offre specificatamente strumentazione acustica Doppler per la misurazione di velocità dell’acqua, portata, scarico, correnti e onde.

Per i rilievi idrografici, il marchio HYPACK di Xylem offre software per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati che consentono imaging in tempo reale, profilazione dei terreni e rapporti statistici e consentono di studiare fenomeni di erosione e sedimenti, monitorare le condizioni dei canali navigabili e profilare gli strati sedimentari sott’acqua.

Caso di studio: National Great Rivers Research and Education Center (NGRREC)

Raccolta dei dati sul Fiume Mississippi

La sfida:Il NGRREC punta a stabilire una rete globale di piattaforme per il monitoraggio in tempo reale della qualità dell’acqua di diversi grandi fiumi in tutto il mondo ed i partner del Centro hanno campionato autonomamente la qualità dell’acqua del Fiume Mississippi per più di 20 anni. Tuttavia, questo tipo di campionamento in un intervallo di tempo esteso non consentiva di individuare i cambiamenti intercorsi in una scala di tempo ridotta, come ad esempio una piena della durata di una sola settimana.

Soluzione e risultati:In collaborazione con il NGRREC, YSI ha progettato e lanciato tre boe di monitoraggio in grado di raccogliere e monitorare in tempo reale i dati relativi alla qualità dell’acqua e al fitoplancton. Le boe sono equipaggiate con una sonda EXO2 di YSI, un sensore UV per nitrato, un sensore climatico e la strumentazione necessaria per la registrazione dei dati. Queste stazioni di monitoraggio continuo hanno colmato il gap di dati tra i campionamenti e consentito ai ricercatori di affrontare numerose questioni specifiche. Per saperne di più.

Caso di studio: Associazione dei Piloti di Rio de Janeiro

Dati oceanografici in tempo reale su smartphone

La sfida:Nello stato brasiliano di Rio de Janeiro, i piloti delle navi devono affrontare correnti imprevedibili, venti forti e nebbia per condurre le navi attraverso lo stretto canale che porta alla Baia di Sepetiba. Infatti, i grandi mercantili larghi 43 metri devono affrontare un canale dragato con una larghezza di soli 200 metri. I venti sferzano la costa rimbalzando contro le montagne che circondano la baia. Inoltre, in caso di maltempo, le montagne trattengono la nebbia e le nubi cariche d’acqua, riducendo quasi completamente la visibilità.

Soluzione e risultati: L’Associazione dei Piloti di Rio de Janeiro ha richiesto alle autorità portuali l’installazione del sistema di monitoraggio SISMO®, che trasmette i dati relativi a corrente, livello, marea, temperatura, visibilità, velocità e direzione del vento direttamente agli smartphone dei piloti. Il sistema è equipaggiato con un profiler acustico Doppler SonTek che provvede a calcolare la velocità e la direzione attuali dalla colonna d’acqua, oltre a indicare con precisione estrema la profondità, e i dati vengono aggiornati ogni 5 minuti. Per saperne di più.

 

da Chad Henderson