It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto
Xylem premiata dalla WateReuse Research Foundation

Xylem premiata dalla WateReuse Research Foundation

Da Singapore a Stoccolma e in tutta la California, le tecnologie di riuso dell’acqua di Xylem aiutano le comunità locali ad assicurare la disponibilità futura delle risorse idriche. Alla 19a Annual Water Reuse & Desalination Research Conference, tenutasi di recente, la WateReuse Research Foundation ha premiato Xylem per il proprio impegno nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative per il riuso dell’acqua.

La WateReuse Research Foundation è una grande organizzazione no profit e la sua missione è favorire il progresso della scienza del riuso, del riciclo e della conservazione dell’acqua in tutto il mondo.

“WateReuse è orgogliosa di onorare e premiare Xylem per la sua leadership e il sostegno alla causa”, ha affermato Melissa Meeker, Direttore Esecutivo della WateReuse Research Foundation. “La partnership tra Xylem e WateReuse Research Foundation contribuisce allo sviluppo degli strumenti e delle risorse necessari per assicurare la disponibilità futura delle risorse idriche”.

Le risorse idriche sono minacciate da crescita demografica, urbanizzazione e siccità persistente, per non parlare di inquinamento e contaminazione, che comportano perdite per miliardi di dollari. Saranno necessarie misure concrete e innovative per individuare soluzioni efficaci a queste sfide e sviluppare politiche sostenibili per l’acqua. Il riuso dell’acqua rappresenta un approccio collaudato che può contribuire a soddisfare il crescente fabbisogno d’acqua, salvaguardando al contempo le risorse esistenti.

Tecnologie innovative per il riuso dell’acqua

“Xylem è impegnata a sviluppare le soluzioni necessarie per risolvere le problematiche idriche più critiche a livello mondiale”, ha affermato Keel Robinson, Responsabile Marketing e Sviluppo Commerciale di Xylem per il Nordamerica. “Per realizzare queste soluzioni sarà necessario un utilizzo innovativo delle tecnologie, abbinato a politiche intelligenti e ad un forte sostegno politico. Il riuso dell’acqua rappresenta il primo passo per assicurare la disponibilità futura delle risorse idriche”.

Le tecnologie di riutilizzo consentono di produrre acqua di qualità elevata a un costo inferiore del ciclo di vita rispetto allo sviluppo di alternative per l’approvvigionamento dell’acqua. Inoltre, rappresentano una fonte versatile e a prova di siccità, con evidenti vantaggi dal punto di vista economico e ambientale.

“Le tecnologie esistenti consentono già di riusare le acque reflue in modo sicuro e affidabile per scopi benefici”, ha affermato Robinson. “Tuttavia, non vediamo l’ora di continuare a collaborare con altri innovatori e con i clienti per sviluppare ulteriormente le applicazioni di riuso dell’acqua e contribuire a sensibilizzarli in merito all’importanza del ruolo del riutilizzo per risolvere il problema della scarsità d’acqua”.

Le tecnologie avanzate di trattamento di Xylem stanno dimostrando che le acque reflue possono essere purificate ben oltre gli standard previsti per l’acqua potabile, e riusate in modo sicuro ed economicamente sostenibile sia per scopi potabili che non potabili.

Ecco alcuni esempi di applicazioni in cui le tecnologie di Xylem fanno la differenza:

Silicon Valley e San Diego

Il Silicon Valley Advanced Water Purification Center (AWPC) è un nuovo impianto di depurazione da 30 milioni di litri al giorno, situato nel nord della California e basato sui sistemi UV Wedeco di Xylem. Questa tecnologia provvede alla fase critica di disinfezione finale, prima che l’acqua sia distribuita localmente ad alcune delle aziende più innovative al mondo. Inoltre, il Santa Clara Valley Water District (SCVWD) sta conducendo due studi pilota con il processo di ossidazione avanzato MiPro di Xylem e la tecnologia di filtrazione biologica attiva potenziata con ozono Oxelia per valutare il potenziale dell’acqua di riuso come acqua potabile.

A San Diego, la tecnologia di filtrazione biologica attiva potenziata con ozono Oxelia di Xylem riveste un ruolo essenziale per l’Advanced Water Purification Facility del North City Water Reclamation Center. Infatti, l’impianto rappresenta il punto focale del progetto dimostrativo della città, cioè uno studio pilota per ottimizzare le tecnologie di riuso dell’acqua per ridurre l’importazione di acqua potabile.

Ricerca a Stoccolma

A Stoccolma, Xylem ha avviato una partnership di ricerca sul riuso dell’acqua con l’Istituto Svedese per l’Ambiente (IVL) ed il Politecnico (KTH) della capitale svedese, che attualmente sovrintendono un impianto e banco di prova pilota per le tecnologie di processo avanzate, tra cui le tecnologie di trattamento biologico, filtrazione, disinfezione e ossidazione di Xylem che consentono il riuso dell’acqua.

Per dare un’occhiata dall’interno all’impianto di prova di Stoccolma:

Sostenibilità a Singapore

Il Changi Water Reclamation Plant di Singapore installerà i sistemi UV Wedeco di Xylem nell’ambito del proprio progetto NEWater, volto alla produzione sostenibile ed efficiente di acqua di recupero purificata. Attualmente, il Public Utility Board (PUB) di Singapore sta testando e implementando una serie di tecnologie all’avanguardia per il riuso dell’acqua, e la tecnologia UV Wedeco di Xylem soddisfa le normative più rigorose al mondo per la disinfezione e il riuso dell’acqua, assicurando una fonte d’acqua sicura.

da Simon