It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Una soluzione Xylem per il riciclo dell’acqua al nuovo Levi’s® Stadium

Una soluzione Xylem per il riciclo dell’acqua al nuovo Levi’s® Stadium

Il nuovo Levi’s® Stadium da 1,3 miliardi di dollari di Santa Clara (California, USA), casa della squadra di NFL dei San Francisco 49ers, è un modello di sostenibilità con un tetto verde da 2.500 mq e suite private realizzate in legno di recupero a km zero. Ma nessuna delle caratteristiche ecologiche è più rilevante per lo stadio dell’uso dell’acqua riciclata per gli impianti di scarico ed irrigazione.

Fino all’85% dell’acqua utilizzata per il nuovo stadio da 68.500 posti sarà riciclata. La California Hydronics Corp. ha realizzato l’impianto di erogazione dell’acqua riciclata con i prodotti del marchio Bell & Gossett di Xylem. L’impianto preleva l’acqua da quello di riciclaggio del Santa Clara Valley Water District e soddisfa l’intero fabbisogno di acqua potabile dello stadio,  dai servizi igienici all’irrigazione del campo da gioco, dal tetto verde ad altre aree, un aspetto particolarmente rilevante in considerazione dei problemi di siccità della California. 

“L’impianto di erogazione dell’acqua riciclata assicura il corretto funzionamento  dei servizi igienici nei momenti di maggiore  afflusso come l’intervallo di una partita di football”, spiega Mark Handzel, Vice Presidente, Affari Istituzionali, e Direttore HVAC per gli edifici commerciali in Bell & Gossett, marchio di Xylem. 

Tutti  ai servizi igienici

Nell’aprile 2014, per accertarsi che l’impianto fosse pienamente operativo prima dell’inaugurazione dello stadio, è stato organizzato un “super-sciacquone”. Centinaia di operai e volontari hanno tirato simultaneamente lo sciacquone di ogni WC, ed aperto l’acqua dei lavabi dello stadio per 30 minuti circa.

Superflush.jpg

I volontari si riuniscono per coordinare il “super-sciacquone”.

“La soluzione fornita da B&G/CHC ha funzionato alla perfezione”, afferma Handzel.

Il nuovo Levi’s® Stadium prevede più del doppio di  servizi rispetto al Candlestick Park, l’ex stadio dei 49ers, e si prevede un considerevole risparmio d’acqua grazie alle infrastrutture più efficienti. Secondo le prime valutazioni, l’84% di tutta l’acqua utilizzata sarà riciclata,  il che equivale ad oltre 158 milioni di litri all’anno.

Un impianto ad alte prestazioni

Tutti i prodotti forniti da Bell & Gossett per lo stadio sono caratterizzati dalla massima efficienza. Gli appaltatori ACCO e FW Spencer sono stati determinanti per la scelta delle pompe centrifughe Bell & Gossett e delle pompe centrifughe multistadio e-SV di Goulds Water Technology per l’impianto di erogazione dell’acqua riciclata. 

“L’impianto doveva essere innovativo, ma allo stesso tempo ad alte prestazioni”, spiega Kevin Coyne, Vice Presidente, FW Spencer. “Grazie alle numerose collaborazioni precedenti con California Hydronics Corp., eravamo sicuri che i prodotti Bell & Gossett avrebbero soddisfatto entrambe le esigenze”.

Leader nazionale in design ambientale

Lo stadio ha conseguito la certificazione Gold LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), ed è il primo in NFL. “In sede di pianificazione e costruzione è stato curato ogni minimo dettaglio in termini di sostenibilità ambientale”, afferma Ken Carey di California Hydronics Corp. “Questo progetto farà da apripista per molti altri”.

I 49ers hanno debuttato al Levi’s® Stadium durante la  prestagione NFL nell’agosto 2014. Inoltre, il 7 febbraio 2016 lo stadio ospiterà il Super Bowl numero 50, con più di 70.000 spettatori.

Per saperne di più su come Xylem aiuta le aziende a risolvere i propri problemi idrici.

____________________

Fact box: La scelta dell’attrezzatura giusta

ACCO, l’appaltatore per i lavori meccanici dello stadio, ha scelto numerosi prodotti Bell & Gossett, tra cui:

– Separatori d’aria Rolairtrol

– Pompe in linea serie 60

– Pompe con base sul lato di aspirazione 1510

– Pompe a doppia aspirazione VSX per impianti idronici.

Il capitolato prevedeva anche gli scambiatori di calore a piastre brasate Xylem Bell & Gossett con guarnizioni GPX, che offrono la massima efficienza termica all’impianto idrico del condensatore, in quanto la maggior parte dei climatizzatori e dei refrigeratori per i punti di ristoro dello stadio è raffreddata ad acqua.

da Simon